This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:器件版本

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120, CC3100, UNIFLASH, CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1111178/cc3100mod-device-version

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件:CC3120CC3100UNIFLASHCC3135

R3.0是否是 对 Get 192.168.1.1/param_product_version.txt 请求的有效响应? 尽管移动配置文档说 R1和 R2是预期的响应、但我注意到一些模块会返回 R3.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定、需要进行内部检查。

    您能否发送 一张返回此信息的模块的照片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 CC3100还是 CC3120模块?

    我认为 param_product_version.txt 仅 受 CC3120固件支持   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是一个 CC3100模块、请参阅随附的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常奇怪。 CC3100的 ROM 中没有"product_version"文件。 您能否读取文件列表(使用 uniflash)并检查 是否可以在闪存文件系统中找到该文件?

    在哪里可以找到运行此命令的说明?

    您能否从软件中读取芯片版本?

    获取版本的示例:

    SlVersionFull ver;
    pConfigLen = sizeof(ver);
    pConfigOpt = SL_DEVICE_GENERAL_VERSION;
    sl_DevGet(SL_DEVICE_GENERAL_CONFIGURATION,&pConfigOpt,&pConfigLen,(_u8 *)(&ver));
    printf("CHIP %d\nMAC 31.%d.%d.%d.%d\nPHY %d.%d.%d.%d\nNWP %d.%d.%d.%d\nROM %d\nHOST %d.%d.%d.%d\n",
    ver.ChipFwAndPhyVersion.ChipId,
    ver.ChipFwAndPhyVersion.FwVersion[0],ver.ChipFwAndPhyVersion.FwVersion[1],
    ver.ChipFwAndPhyVersion.FwVersion[2],ver.ChipFwAndPhyVersion.FwVersion[3],
    ver.ChipFwAndPhyVersion.PhyVersion[0],ver.ChipFwAndPhyVersion.PhyVersion[1],
    ver.ChipFwAndPhyVersion.PhyVersion[2],ver.ChipFwAndPhyVersion.PhyVersion[3],
    ver.NwpVersion[0],ver.NwpVersion[1],ver.NwpVersion[2],ver.NwpVersion[3],
    ver.RomVersion,
    SL_MAJOR_VERSION_NUM,SL_MINOR_VERSION_NUM,SL_VERSION_NUM,SL_SUB_VERSION_NUM);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪里可以找到运行此命令的说明?
    >您可以参阅 应用手册 /CS-file/__key/communityserver-discussions -compon组件/968/Provisioning_5F00_Mobile_5F00_App_5F00_Application_5F00_Note.pdf 的第3.7.1节

    您能否从软件中读取芯片版本?

    >芯片67108864
    MAC 31.1.2.0.2
    PHY 1.0.3.23
    NWP 2.2.0.1
    ROM 13107
    主机1.0.1.6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 simplelink 主机驱动程序(device.h)中获取了指令。

    我需要检查 CC3100中的 prodcut_version 支持。 我将在找到信息后立即做出响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kobi、您是否找到有关 CC3100产品版本的任何信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不。我仍然不明白这一点。 根据我们发现的情况、模块中的器件 是 CC3135。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不。我仍然不明白这一点。 根据我们发现的情况、模块中的器件 是 CC3135。