This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:数据传输速率

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1115427/cc1352p-data-transfer-rates

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件:CC1350CC1310

您好!

我正在帮助评估 CC1350。 即使我们在 HS 模式下配置器件、我们也只能看到2Mbps 的数据传输速率。

我们使用您的原始 rfPacketErrorRate_CC1350_LAUNCHXL_tirtos_ccs 参考设计。

您是否已使用4Mbps PHY 测试 CC1350 LaunchXL? 您是否能获得4Mbps 数据传输–来自 Cortex M3 ARM 的标头?

我们在论坛上看到,用户在使用1310的4Mbps PHY 时取得了更大的成功,您是否建议我们也测试1310?

谢谢你