This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:发生 NWP 锁定

Guru**** 2652475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1114485/cc3220mod-nwp-lock-happen

器件型号:CC3220MOD

你好

当 CC3220mods 正在使用时、发现 NWP 被锁定、无法进行 WiFi 通信。

我通过第二个引导加载程序启动该应用程序、该应用程序将按如下方式报告错误信息:

[行:686、 错误 代码:-14343] WLAN 错误、 请 参阅      errors.h 中的"WLAN 错误代码"部分

[行:24、 错误 代码:-2011] 器件 错误、 请 参阅      errors.h 中的"器件错误代码"部分

注:
模块模型:cc3220mods
SDK 版本:2_10_00_04

在实际使用中、当 AP 未连接时、该模块将以40s 的复位周期进行复位。

复位后、上述问题仍然存在。 我们还尝试反复打开和关闭电源、NWP 仍处于锁定状态。

※此 NWP 锁定的可能原因是什么? 有哪些故障排除建议?

谢谢

王云雪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SWRU455第3.3.4章介绍了锁定状态。 但我假设锁定状态是由于在引导加载程序应用程序中进行处理。 很难说明您的引导加载程序是如何工作的。 在我之前的帖子中、您可以找到一些有关 SF 器件的引导加载程序示例。

    BTW... 您是否有使用此类旧 SDK 版本的特殊原因? 您在设备内部加载了什么服务包?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您移动最新的 SDK。 修复了几个与之相关的错误。 但是、我想如果它是持久的、您应该阅读文档并检查您的引导加载程序、正如 Jan 所提到的。