This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:CC3235MODSF && amp;ADS1299

Guru**** 2547540 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF, ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1114484/cc3235modsf-cc3235modsf-ads1299

器件型号:CC3235MODSF
主题中讨论的其他器件: ADS1299

您好:

 我想问一下 CC3235MODSF 是否可用于读取 ADS1299数据。 您能否分享相关材料?

期待您的回复。

@Kobi Leibovitch

@Shlomi Itzhak

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当然、ADS1299与 CC3235MODSF 兼容。 通过频率高达20MHz 的 SPI 接口与 ADS1299进行通信。 有关更多详细 信息、请参阅 ADS1299的数据表以及如何在 CC32xx 器件上使用 SPI 的示例、您可以在 CC32xx SDK 的"spimaster"演示中找到该示例。

    1月