This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:校准器 RSSI 问题

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MODCOM8I, WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1113508/wl1837mod-calibrator-rssi-questions

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他部件: 、WL1837

我有几个与校准器工具相关的问题。 希望问题简单。 再说一次、我将讨论该文档/功能。

 

https://www.ti.com/lit/ug/swru562/swru562.pdf?ts=1653527288951

 

我的第一个问题是关于 get_rx_stats 输出(如下所示)。

 

RX 统计信息(状态0)

接收的数据包总数:8341

FCS 错误:            747

MAC 不匹配:          0

正常数据包:          7594

平均 RSSI (SOC):    -75

平均 RSSI (ANT):    -72

PER:                   0.089558    # PER =总不良/总接收数

 

其中大部分是合理的、但平均 RSSI (SOC)平均 RSSI (ANT)之间有何差异? 它们的间距始终为3dB。 也许您会在第一个答案中回答这个问题、但为什么要3dB?

 

下一个问题、也可以在第一个答案中回答、但哪个 RSSI (SOC 或 ANT)与数据表中的数据相对应(如下所示)。

如何查看每个天线的 RSSI、因为我们的是2x2 MIMO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、

    我相信 RSSI ANT 是 RSSI @天线端和 RSSI SoC 是 RSSI @ SoC 端、考虑到天线迹线损耗等、情况会更少  

    根据 wl1837MOD 数据表 第8节"所有规格均使用 TI WL1837MODCOM8I 评估板在模块引脚处测量。 对于匹配的射频天线的典型值,所有测量都是在 VBAT = 3.7V、VIO = 1.8V、25°C 的条件下进行的。 它应该是 RSSI @天线。  

    我不相信 PLT 将在 MIMO 模式下显示每个天线的 RSSI -它将显示一个 RSSI 值(就像数据表一样)

    此外,我还复制了硬件专家,以便在需要时提出任何其他意见

    序列号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据下面的功能方框图

    我们要购买的是具有 WL1837芯片组的模块、即上面的黄色块、即 SOC、 TX 链中有功率放大器、RX 侧有 LNA、然后天线连接器位于模块边缘、引脚为 RF_ANT1 (引脚32)和 RF_ANT2 (引脚18)

    那么 平均 RSSI (SOC)中显示的 RSSI 是在黄色块上吗?

    平均 RSSI (ANT):在 RF_ANT1 (引脚32)上吗

    为什么要固定3dB 差?从 RF_ANTx 到 SOC 引脚的衰减是多少?

    当我们使用此模块时、我们将其焊接在 PCBA 上、因此引脚32 (RF_ANT1)和引脚18 (RF_ANT2)连接到 PCB 轨道、然后连接到 PCBA 上的射频天线端口。  

    因此,当我们测量 Tx 功率和 Rx 灵敏度时,我们将获得更低的 Tx 功率,而 Rx 灵敏度将更正确。 那么、我们应该在 ini 文件中调整哪些参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dino、

    在方框图中、灰色框表示芯片组。 PA 和 LNA 在 IC 内部。

    在从 IC 到模块的射频路径上、模块内部的射频引脚是开关、滤波器和双工器。 这些组件的插入损耗 最多增加3dB。

    建议不要对 INI 进行任何修改以通过监管认证测试。  

    BR、

    成