This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:如何在不使用调试探针的情况下进行编程。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1114124/cc3220sf-how-to-program-without-debug-probe

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我已经使用 通过 XDS110调试探针连接的 UNIFLASH 6.4.0对 CC3220进行了编程。  

我需要在没有调试探针的情况下对其进行编程。

我尝试使用 USB 转串行转换器、但 UNIFLASH 未检测到其 COM 端口、因此无法正常工作。

没有调试探针、是否可以通过任何方法对 CC3220进行编程?