主题中讨论的其他器件:CC1350、 CC1310
您好!
我正在帮助评估 CC1350。 即使我们在 HS 模式下配置器件、我们也只能看到2Mbps 的数据传输速率。
我们使用您的原始 rfPacketErrorRate_CC1350_LAUNCHXL_tirtos_ccs 参考设计。
您是否已使用4Mbps PHY 测试 CC1350 LaunchXL? 您是否能获得4Mbps 数据传输–来自 Cortex M3 ARM 的标头?
我们在论坛上看到,用户在使用1310的4Mbps PHY 时取得了更大的成功,您是否建议我们也测试1310?
谢谢你