This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODS:关于无线共存测试(C63.27测试)

Guru**** 2503405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1114724/cc3235mods-regarding-wireless-coexistence-testing-c63-27-testing

器件型号:CC3235MODS

您好!

 请告诉我 CC3235MODS 模块是否已通过 ANSI C63.27-2017测试? 如果是、我可以在哪里找到报告?

它似乎未包含在以下链接的 zip 文件中

www.ti.com/.../SIMPLELINK-CC3XXX-REPORTS

感谢您的支持

Paul Chang|经理

LELTEK 公司

无线手持超声波设备提供商
电话:+886-2-2913-7577

电子邮件: paul.chang@leltek.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    CC3235MOD 未经过 ANSI C62.27-2017测试。  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已理解,感谢您的快速回复

    BR、

    Paul