This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:如何在不使用调试探针的情况下进行编程。

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1114124/cc3220sf-how-to-program-without-debug-probe

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我已经使用 通过 XDS110调试探针连接的 UNIFLASH 6.4.0对 CC3220进行了编程。  

我需要在没有调试探针的情况下对其进行编程。

我尝试使用 USB 转串行转换器、但 UNIFLASH 未检测到其 COM 端口、因此无法正常工作。

没有调试探针、是否可以通过任何方法对 CC3220进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用:

    您可以在量产线指南中找到更多详细信息

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否无法从 UNIFLASH GUI 本身选择 COM 端口?

    这种方式不会产生效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不可以。但您可以通过命令行为 GUI 设置 COM 端口。

    我不同意,使用命令行不会产生任何效果。 为什么不将.bat 文件与命令一起使用?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生、我同意使用命令行、但在 GUI 中选择 COM 端口会更容易(从用户角度)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生、当我使用命令行 UNIFLASH 时、Web 浏览器中会弹出、并且它不会连接到我的 COM 端口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Uniflash GUI 是供开发人员使用的工具、不适用于生产或最终用户。 因此、我认为使用命令行以最快的方式设置参数。

    很抱歉、我不理解您的第二个问题。

    请注意、在 Uniflash 编程期间、可能需要强制重启器件(具体取决于 SOP 模式)。 可能需要手动执行此重新启动、因为通过 RX、TX 线路的 Uniflash 无法执行此操作。

    1月