This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:最大输入功率

Guru**** 2535420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1101254/wl1807mod-max-input-power

器件型号:WL1807MOD

您好!

有关 Wi-Fi 模块 WL1807MODGIMOC 和 WL1837MODGIMOCR 的问题。

在数据表中,我找不到可能对器件造成永久损坏的最大输入功率(最大额定值)。

  • Wi-Fi 模块内部是否有最大输入功率或输入保护?
  • 是否有一些应用手册如何保护 Wi-Fi 模块?

此致、

Geoffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoffrey、

    这是一个好问题。 让我联系研发部门、检查我们是否有此数据。

    因此、客户不会使用天线、而会在其终端设备中使用传导传输?

    为了保护模块、它们可以使用衰减器、但这意味着它们的输出也会降级。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:  

    有关 最大输入功率的新闻?  

    Geoffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoffrey、

    还没有。 我将尝试对它们执行 Ping 操作。

    因此、客户不会使用天线、而会在其终端设备中使用传导传输?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们仍在等待该信息、  

    Geoffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoffrey 您好!

    我仍在等待研发部门的回复 我会尽快回复您。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoffrey、

    我们仍在等待研发部门作出回应。 我刚才又给他们发了一个电话,提醒他们这项调查。 但我们可能没有此特性数据。

    在我们等待听到反馈时向您提出快速问题- 以便客户不会使用天线、也不会在其终端设备中使用传导传输?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:  

    在我给客户提供答案之前、我不能再问客户任何其他问题。 您能在本周提供吗?  

    Geoffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoffrey、

    我会将您发送到电子邮件中。

    BR、