This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WiFi 模块与 OMAP4460的比较

Guru**** 1460770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1112392/wifi-module-comparing-with-omap4460

您好 Champ、

我正在向我的客户提出要求。 很抱歉、我不熟悉 WiFi 解决方案。

客户仍在使用内核3.4.56的 OMAP4460。  

由于  之前的 WiFi 模块不再生产、他们需要评估新的 WiFi 模块。

  2~3、客户想知道可以将何种级别的 wifi 模块与内核3.4.56的 OMAP4460进行比较、以便这些产品能够持续销售年吗?  

感谢您的任何评论、  

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny、

    不确定我们在这里能真正推荐什么、因为客户运行的是非常旧的 Linux 内核和 MPU 版本。 客户可以尝试查看 WiLink8: https://www.ti.com/wireless-connectivity/wi-fi/products.html#p2792=External%20MPU 。 WiLink8 WiFi 需要 SDIO 接口、BT 使用 UART。 由于内核非常旧、客户可能必须将 WiLink8驱动程序反向移植到此内核版本

    序列号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN、

    您是否意味着客户仍可以使用 内核3.4.56的 WiLink8驱动程序?  您建议使用哪种版本的 WiLink8驱动程序?

    我只能在    https://www.ti.com/tool/WILINK8-WIFI-NLCP#downloads 上看到 R8.8和 R8.7SP3。 其中一个可以满足吗?

    如果我有误解,你会 告诉我它在哪里?

    感谢你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们无法评论 WL18xx 是否在旧的内核版本上与 OMAP4配合使用。  

    内核3.4已使用10年以上, 树内 wilink8内核驱动程序可能无法正常工作。

    序列号