This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801MOD:信号差。 如何通过软件提高传输功率?

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1112232/wl1801mod-poor-signal-how-can-i-increase-the-transmission-power-from-the-software

器件型号:WL1801MOD

您好 TI!

我们公司开发了基于 AM43xxx Linux 的产品。 我们具有与 WL18xx 的 WiFi 连接。

我们的问题是 WiFi 信号很差。

我们需要哪些选项来提高 WL18xx 的传输功率?

非常感谢。  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中定义了典型的 TX 功率值: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/wl1805mod.pdf

    请确保遵循所有设计指南等。

    序列号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SN!

    非常感谢!

    因此无法设置传输功率?
    我在旧票证中看到有一个可以使用的 INI 文件、但票证中没有详细信息。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    INI 定义模块的射频参数,包括 Tx 功率。 模块具有集成 PA、您不能获得比数据表中定义的更强的 TX 功率。 希望这能澄清。

    序列号