This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:以#39;B#39;和#39;I#39结束的 WL1837MOD PN 之间的差异;

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD, WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1112843/wl1837mod-difference-between-the-wl1837mod-pns-ending-with-b-and-i

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1835MOD

您好!

我们在     WL1837MOD 数据表的 ETSI/CE 部分中看到将器件型号称为 WL18MODGB 和 WL18MODGI。  

"B"结尾的 PN以"I"结尾的 PN 之间有何区别? 此外、我们 没有看到任何以 B 结尾的 WL1837MOD 可订购器件型号。那么、PN 以 B 结尾是否有效?

Thomas CN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    WL1837MOD PN 为 WL1837MODGIMOCR

    WL1835MOD PN 为 WL1835MODGBMOCR

    您正在订购正确的器件。 我们可能可以在数据表中对此进行更多澄清。

    序列号