This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:辐射电磁场抗扰度测试(RS) EN61000-4-3失败

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODASF, WL1835MOD, WL1831, LAUNCHXL-CC3235SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1106286/cc3235modasf-radiated-electromagnetic-field-immunity-test-rs-en61000-4-3-fail

器件型号:CC3235MODASF
主题中讨论的其他器件: WL1835MODWL1831LAUNCHXL-CC3235SFUNIFLASH

尊敬的先生/女士:

我是 来自中国的硬件设计工程师、我参与了我们新器 件的认证阶段、该器件使用 CC3235MODASF 作为2.4GHz 和5GHz WiFi 模块在 STA 模式下工作。

在过去的一周中、我们一直在根据测试标准 EN61000-4-3、标准 A 在认证设施中执行辐射电磁场抗扰度测试(RS)。 在测试过程中、DUT 在80MHz 至6000MHz 的频率范围内暴露在3V/m 的电磁场中。 我们通过 每秒从 PC ping 一次 CC3235 WiFi 来监控它(PC 通过有线连接到接入点、PC 位于 EMC 室内外、CC3235以无线方式连接到 AP)。  CC3235在80MHz 至3000MHz 范围内按预期运行。  从3.0GHz 到6.0GHz,ping 消息总是丢失或频繁丢失。 当关闭辐射干扰时、WiFi 会立即或几秒钟后开始正常运行。 但是、仅在2.4G WiFi 模式下3.0GHz 至6.0GHz 期间才会观察到这种 ping 丢失、对于5G WiFi 模式、它工作正常。

在 TI E2E 社区中搜索后、我在链接 中找到了一个非常有趣的主题:WL1831MOD:辐射电磁场抗扰度测试(RS) EN61000-4-3故障- Wi-Fi 论坛- Wi-Fi - TI E2E 支持论坛

他们所面对的问题跟我比较相似。 他们产生的主要原因是:WiFi 模块 由于 WiFi 频率的本底噪声太高而停止回复 ping 消息。 在他们正在执行测试的实验室中、该实验室使用一个位于1Ghz 至3GHz 区域的放大器、另一个来自3GHz 和6GHz 区域的放大器。 事实证明、当第二个放大器工作时、2.4GHz 的本底噪声水平比第一个放大器工作时高10dBm。 因此、WL1831不能在3GHz 至6GHz 区域中工作。   当它们将 PerSubBandRxTraceTM 中的 BG2 RX 损耗(Rx 路径损耗)降低3dB 后、WL1831开始在3GHz 和6GHz 之间传输。 最后、他们确定 测试中使用的 WL1835MOD_C2PC.INI 文件不正确、这会导致此问题。

您能否帮助检查 CC3235MODASF 中是否可以配置相同的参数? 也许我们可以修改此参数以检查是否可以提高抗辐射干扰性能。

另一方面、请指导我们如何检查此参数在我们的设计中是否正确? 因此、我们可以使用与它们相同的原因来避免失败。

我们在这一问题上已经挣扎了几个月,希望你能提供充分的支持。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhai、

    您是否使用无线电工具 GUI 来执行此测试? 如果是、您使用的是哪个版本? 最新版本为 v1.0.3.19。

    您是否使用无线电工具 CC3235MODASF 目录中的 SLI 映像对器件进行编程?

    您是否 在此处申请了设计审查 并让我们审查您的电路板设计?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    不可以、我们使用的是运行我们自己的应用的 CC3235。 我们已经尝试使用无线电工具 GUI 来执行测试、但 在无线电工具 GUI 的应用手册中似乎没有关于如何设置接入点或将 CC3235连接到无线环境的信息。 您能否提供有关如何在 CC3235MODASF 模块完成认证 RS 测试的更详细指南? 因此、我们可以在我们的一方执行它来识别问题。

    我们使用的服务包是 sp_4.13.0.2_3.7.0.1_3.1.0.26。

    对于电路板设计、在我们制造电路板之前、TI 已经对其进行了审查。

    BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhai、

    让我来看看这一点、下周再见。  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    谢谢你。 此主题是否有任何更新可帮助我向前迈进? 因此、我可以按照该指南对 CC3235MODASF 进行认证测试。 我有评估板 LAUNCHXL-CC3235SF 修订版 A。

    另一方面、  CC3235MODASF 中是否存在与  WL1831中的 PerSubBandRxTraceTM 等效的类似参数?

    BR、

    Wenhai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、廖文海、

    CC3235MODASF 认证测试的测试程序可在 此处的测试报告中找到、但我目前正在检查是否有更有用的内容。 我会尽快与大家分享。

    关于您的第二次查询、请参阅 《Uniflash 用户指南》中的第6.8节、但我不建议在 Uniflash 的高级设置中更改监管域表中的任何内容。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    我已经检查了测试报告、但它没有有关如何配置评估板的详细信息。 在测试报告中、它描述了使用 WLAN AP ASUS、笔记本戴尔和评估板、 但我们需要知道如何配置评估板以连接到 AP 和笔记本电脑、例如如何设置评估板的 SSID 和密码、如何设置评估板的 IP 地址... 如果没有这些信息、我们无法成功配置无线环境、评估板无法通过 AP 使用 ping 命令与笔记本电脑进行无线通信。  文档无线电工具用户指南也不提供这些信息。

    对于 Uniflash 用户指南中的第6.8节、我找到 了用于修改 射频布线损耗的反向偏移(BO)参数、该参数是否同时修改  RxTraceTM 和 TxTraceTM?

    BR、

    Wenhai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    我想知道中国深圳是否有 FAE 可以帮助我们 在现场调查这个问题? 效率更高。

    谢谢你。

    BR、

    Wenhai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhai、

    在此处查看。 此 zip 文件包含一个 SLI 映像、该映像将使用"网络终端"应用程序对 SimpleLink 器件进行编程。 本说明将指导您如何使用"网络终端"连接到 AP 并传输无限 UDP 数据包。  

    希望这对您有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    根据您的文件显然进行测试。 昨天、我们在评估板 LAUNCHXL-CC3235SF 和我们自己的硬件平台上以相同的 SLI 映像执行了测试。 在强度为3V/m 的2.7GHz 至6.0GHz 的抗扰度测试期间、UDP 通信在评估板上正常工作、但是、当使用 CC3235MODASF 在我们自己的板上应用时 、ping 消息在3.0GHz 至6.0GHz 范围内始终或经常丢失。

    感谢你的帮助。

    Wenhai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wenhai、

    感谢您的更新。 我将对此进行研究、并尽快返回给您。  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    我们已重新测试评估板 LAUNCHXL-CC3235SF 修订版 A 在2.7GHz 至6.0GHz 范围内的抗辐射干扰能力。  °发现、评估板将在3.0G 至6.0GHz 期间出现 ping 通信损耗、尤其是在位置90 μ s (短边面向实验的射频天线)、它将始终是通信损耗。 在0°位置( 长边朝向实验的射频天线)、情况会更好、但也 经常观察到 Ping 通信损耗。

    软件和测试程序根据  您提供的 zip 文件进行。 请帮助确定出现此问题的原因。

    我们在测试过程中使用的 USB 电缆是长度为1.5m 的屏蔽 USB 电缆。 我们  通过 USB 电缆将 LAUNCHXL-CC3235SF 连接到笔记本电脑、笔记本电脑由其内部电池供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还使用 评估板 LAUNCHXL-CC3235SF 附带的 USB 电缆来执行 抗辐射干扰测试、 还可以 经常观察到 Ping 通信损耗。 我们的接入点是 NETGEAR Nighthawk 夜鹰 AX4。 请帮助分析它。

    非常感谢。

    BR、

    Wenhai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wenhai、

    真是个好消息。 好的、给我一些时间来处理这个。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    为了更清楚地理解、我在这里添加了更多信息。 笔记本电脑交易- Lenovo、  接入点- NETGEAR Nighthawk 夜鹰 AX4、USB 电缆随 评估板 LAUNCHXL-CC3235SF 提供、设置与 测试报告"EW832725_R01_EN301489_TExaS LAUNCHXL-CC3235SSF"中显示的 RS 设置照片相同。 仅测试2.4G WiFi 模式、因为我们的产品在5G WiFi 模式的 RS 测试期间未发现问题。 实验极性范围(位置0°、90°、180°)和垂直(位置 180°)中的射频天线经过测试、  在3.0GHz 至6.0GHz 期间、可观察到始终 ping 通信损耗或频繁 ping 通信损耗。

    背景是我们采用 CC3235MODASF 设计的产品 在2.4G WiFi 模式下的抗辐射干扰测试3.0GHz 至6.0GHz 期间无法稳定工作。  可以经常观察到 Ping 通信丢失。 有时、它可能在没有 ping 通信丢失的情况下保持稳定、但如果再次对其进行测试、则可以观察到此问题。

    现在、我们在该测试中被阻止、请在这方面帮助我们。 如果您需要我的方面提供更多信息、请告诉我。 非常感谢。

    BR、

    Wenhai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wenhai、

    我想尝试专门为 CC3235MODASF 生成新的 network_terminal 应用程序。 我们将根据 CC3235MODASF 模块的 CZ、通过 UniFlash 调整每个通道的功率级别。 请 参阅此处的 SimpleLink UniFlash 用户指南中的第6.8.1.1.1.1.1节。 我需要几天的时间与我们的软件应用团队合作才能生成此结果。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wenhai、

    请尝试附加的 SLI 映像。

    e2e.ti.com/.../nw_2D00_term_2D00_infinite_2D00_send_5F00_Programming.sli

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    感谢您提供新的 SLI 映像。 实际上、在过去的几天中、我们已经按照您的建议通过 Uniflash 工具将此参数调整为+3dB 和-3dB、但这样似乎没有 显著改善。 您对此 新的 SLI 映像进行了哪些修改? 我们将在这几天内对其进行测试、并向您反馈结果。

    对于评估板  LAUNCHXL-CC3235SF、您是否对出现此问题的原因有任何看法?

    BR、

    Wenhai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    我们已经测试了您2天前提供的新 SLI 映像。 我们使用2节 AA 大小的电池为 WiFi 芯片 CC3235MODASF (WiFi 芯片安装在我们的板上)提供电源,但得到的结果与以前相同: 在2.4G WiFi 模式下,3.0GHz 至6.0GHz 期间,它是连续的或频繁的通信损失。 我们以3V/m 的强度在地平线上进行测试。

    如果您有任何其他建议、请告诉我。

    BR、

    Wenhai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wenhai、

    您是否曾尝试测量电路板上天线的回波损耗? 这可能值得在我第二天查看您的设计后尝试。  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    如何测量天线的回波损耗? 我是否应该切断模块  CC3235MODASF 上的天线并将尾纤焊接到天线(未连接到模块)、然后使用网络分析器进行 回波损耗测量?  此测试应遵循哪些验收标准? 如果您有此测试的任何应用手册、跟踪将更容易。 谢谢你。

    BR、

    Wenhai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhai、

    是的、如果您可以备份一个或两个模块、 则可以在 PCB 天线之前切割射频走线、并焊接尾纤电缆以使用网络分析器测量 S11。 请参阅 天线选择应用手册中的第6.2.1节。 在将网络分析器焊接到模块上之前、请确保网络分析器已经过校准、并通过延长尾纤电缆进一步校准。  

    下表显示了我们使用 此参考设计进行的回波损耗测量

    任何高于-6dB 的值 都被视为不良回波损耗。 任何等于或低于-10dB 的值都被视为最佳值。  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    感谢您提供测量的详细信息。 完成后、我将向您分享 S11回波损耗测量结果。

    对于评估板  LAUNCHXL-CC3235SF 上也发生的此问题、您有什么建议吗?

    BR、

    Wenhai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wenhai、

    我将通过电子邮件回复您。

    BR、