This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:如何从 CC3220上的 HTTP 服务器向桌面客户端发送 uint16_t 数据

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, SYSCONFIG, SYSBIOS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1098718/cc3220sf-launchxl-how-to-send-uint16_t-data-to-desktop-client-from-http-server-on-cc3220

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3220SFSysConfigSYSBIOS

您好!

我必须发送多个数据包(例如、 每秒10000个样本)从基于 HTTP 的 CC3220SF 服务器获取来自客户端的 HTTP GET 请求的 uint16_t 数据(原始 ADC 数据)。  

有人能告诉我如何执行相同的操作吗?

谢谢你。

此致、

Kuldeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuldeep、您好!

    我建议您观看 开箱即用演示、演示如何通过其内部 Web 服务器从加速计等板载传感器读取数据。 您将在 SDK 的"开箱即用"示例中找到示例代码。

    另请参见  《网络处理器指南》的第9章 HTTP 服务器。

    此致、

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jesse、

    它帮助我了解了很多功能。

    现在我的要求是  在每200ms 内发送大小为64*10=640的 uint16数组数据。  

    我尝试将数据直接复制到数据缓冲区结构中、如下所示-  

     

    //Created Buffer
    
    
    #define DATA_BUFFER_SIZE (1280)
    
    struct DataBufferStruct {
        int len;
        char data[DATA_BUFFER_SIZE];
    };
    
    extern struct DataBufferStruct DataBuffer;
    
    int send_data(void* dat, int len);

    //Function to update the DataBuffer 
    
    
    int send_data(void* data, int len)
    {
        // Append data to global DataBuffer
        if (DataBuffer.len + len >= DATA_BUFFER_SIZE+1) // Buffer overflow
        {
            sprintf(DataBuffer.data, "BUFFER OVERFLOW");
            DataBuffer.len = strlen(DataBuffer.data);
            return -1;
        }
    
        memcpy(DataBuffer.data + DataBuffer.len, data, len);
        DataBuffer.len += len;
    
        return 0;
     }

    //Test Thread to put the data in the DataBuffer after each 1 sec (for test). This thread will be used to receive the data from the ADC output.
    
    
    uint16_t testData[640] = {645,745,842,931,1011,1080,1138,1185,1222,1250,1270,1283,1290,1290,1283,1269,1247,1220,1188,1152,1114,1077,1041,1006,973,941,908,874,835,793,747,697,645,594,544,498,456,417,382,350,318,285,250,214,176,139,103,71,43,22,8,1,1,8,21,41,69,106,153,211,280,360,449,546,645,745,842,931,1011,1080,1138,1185,1222,1250,1270,1283,1290,1290,1283,1269,1247,1220,1188,1152,1114,1077,1041,1006,973,941,908,874,835,793,747,697,645,594,544,498,456,417,382,350,318,285,250,214,176,139,103,71,43,22,8,1,1,8,21,41,69,106,153,211,280,360,449,546,645,745,842,931,1011,1080,1138,1185,1222,1250,1270,1283,1290,1290,1283,1269,1247,1220,1188,1152,1114,1077,1041,1006,973,941,908,874,835,793,747,697,645,594,544,498,456,417,382,350,318,285,250,214,176,139,103,71,43,22,8,1,1,8,21,41,69,106,153,211,280,360,449,546,645,745,842,931,1011,1080,1138,1185,1222,1250,1270,1283,1290,1290,1283,1269,1247,1220,1188,1152,1114,1077,1041,1006,973,941,908,874,835,793,747,697,645,594,544,498,456,417,382,350,318,285,250,214,176,139,103,71,43,22,8,1,1,8,21,41,69,106,153,211,280,360,449,546,645,745,842,931,1011,1080,1138,1185,1222,1250,1270,1283,1290,1290,1283,1269,1247,1220,1188,1152,1114,1077,1041,1006,973,941,908,874,835,793,747,697,645,594,544,498,456,417,382,350,318,285,250,214,176,139,103,71,43,22,8,1,1,8,21,41,69,106,153,211,280,360,449,546,645,745,842,931,1011,1080,1138,1185,1222,1250,1270,1283,1290,1290,1283,1269,1247,1220,1188,1152,1114,1077,1041,1006,973,941,908,874,835,793,747,697,645,594,544,498,456,417,382,350,318,285,250,214,176,139,103,71,43,22,8,1,1,8,21,41,69,106,153,211,280,360,449,546,645,745,842,931,1011,1080,1138,1185,1222,1250,1270,1283,1290,1290,1283,1269,1247,1220,1188,1152,1114,1077,1041,1006,973,941,908,874,835,793,747,697,645,594,544,498,456,417,382,350,318,285,250,214,176,139,103,71,43,22,8,1,1,8,21,41,69,106,153,211,280,360,449,546,645,745,842,931,1011,1080,1138,1185,1222,1250,1270,1283,1290,1290,1283,1269,1247,1220,1188,1152,1114,1077,1041,1006,973,941,908,874,835,793,747,697,645,594,544,498,456,417,382,350,318,285,250,214,176,139,103,71,43,22,8,1,1,8,21,41,69,106,153,211,280,360,449,546,645,745,842,931,1011,1080,1138,1185,1222,1250,1270,1283,1290,1290,1283,1269,1247,1220,1188,1152,1114,1077,1041,1006,973,941,908,874,835,793,747,697,645,594,544,498,456,417,382,350,318,285,250,214,176,139,103,71,43,22,8,1,1,8,21,41,69,106,153,211,280,360,449,546,645,745,842,931,1011,1080,1138,1185,1222,1250,1270,1283,1290,1290,1283,1269,1247,1220,1188,1152,1114,1077,1041,1006,973,941,908,874,835,793,747,697,645,594,544,498,456,417,382,350,318,285,250,214,176,139,103,71,43,22,8,1,1,8,21,41,69,106,153,211,280,360,449,546};
    
    //uint16_t testData[2] = {0x56BA, 0x2349};
    
    /**/
    void *testThread(void* arg0)
    {
    
        while (1)
        {
            send_data(testData, 1280);
            sleep(1);
        }
    }
    

    //When there is a http request for the test data then below is the response for the same - 
      int payload_len = strlen((const char*) gPayloadBuffer);
    
        // while (*argcCallback > 0)
        // {
            // ...
        // }
    
    
        // Copy all data from Global buffer to payload
        memcpy((void *)pPayload, DataBuffer.data, DataBuffer.len);
        payload_len += DataBuffer.len;
    
        // Null terminate the payload
        pPayload[DataBuffer.len] = '\0';
    
        // Reset global Data Buffer
        DataBuffer.len = 0;
    
        //metadataLen = prepareGetMetadata(0, strlen((const char *)gPayloadBuffer), HttpContentTypeList_UrlEncoded);
        metadataLen = prepareGetMetadata(0, payload_len, HttpContentTypeList_UrlEncoded);
    
        metadataLen = prepareGetMetadata(0, strlen((const char *)gPayloadBuffer), HttpContentTypeList_UrlEncoded);
    
        sl_NetAppSend (netAppRequest->Handle, metadataLen, gMetadataBuffer, (SL_NETAPP_REQUEST_RESPONSE_FLAGS_CONTINUATION | SL_NETAPP_REQUEST_RESPONSE_FLAGS_METADATA));
        Display_printf(display, 0, 0, "[Http server task] Metadata Sent, len = %d ", metadataLen);
    
        sl_NetAppSend (netAppRequest->Handle, strlen ((const char *)gPayloadBuffer), gPayloadBuffer, 0); /* mark as last segment */
        Display_printf(display, 0, 0, "[Http server task] Data Sent, len = %d", strlen ((const char *)gPayloadBuffer));

    当我从笔记本电脑访问此请求时、对请求的响应如下所示、该笔记本电脑包含发送的数据、但它具有 C2、C3等、如下所示-  

      

    C28502C3A9024A03C2A303C3B3033804
    7204C2A104C38604C3A204C3B6040305
    0D0A050D0A050305C3B504C39F04C384
    04C2A404C280045A0435041104C3AE03
    C38D03C2AD03C28C036A0343031903C3
    AB02C2B902C2850252022002C3B201C3
    8801C2A1017E015E013E011D01C3BA

    这太不完整了。  

    在这里有什么问题?

    这是以二进制格式发送数据的正确方法吗?

    我应该先转换字符串中的数组,然后再发送吗?

     

    此致、

    Kuldeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuldeep、您好!

    是的、您可以尝试将阵列转换为字符串、然后发送以查看其在笔记本电脑上是否正确显示。

    您还可以从 SimpleLink Academy 中的开箱即用演示或此 Wi-Fi HTTP 服务器实验等已知工作示例开始、并根据您的用例对其进行编辑: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AKNlsGY7AbtkzVvTPm66qw__fc2e6sr__LATEST

    HTTP 服务器实验室使用以下 HTTP 服务器文件: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ADokazZfJ2yBW-QoOaEHCw__fc2e6sr__LATEST 

    此致、

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    感谢您的参考。

    我尝试发送字符串、这种情况正常。

    但我不想以字符串的形式发送数据、因为我需要将整数数组转换为字符串、而大小也更多地用于字符串格式。 因此、总体而言、它将增加计算和存储器要求。

    因此、我想直接从存储器发送数据。  

    那么、是否可以将这些数据作为 png 或其他格式发送。 我的最终动机是将数据存储在一个文件中、这样我就可以避免所需的进一步操作。

    请建议是否可以执行除字符串以外的任何其他操作。

    谢谢、此致、

    Kuldeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuldeep、您好!

    可以尝试通过更新 prepareGetMetadata()函数中的内容类型以二进制格式发送数据。 HTTP 内容类型列表位于 httpserver.h 中 尝试使用 HttpContentTypeList_ApplicationOctecStream 而不是 HttpContentTypeList_urlencoded。

    typedef enum
    {
    /* Content types list */
        HttpContentTypeList_TextHtml,
        HttpContentTypeList_TextCSS,
        HttpContentTypeList_TextXML,
        HttpContentTypeList_ApplicationJson,
        HttpContentTypeList_ImagePNG,
        HttpContentTypeList_ImageGIF,
        HttpContentTypeList_TextPlain,
        HttpContentTypeList_TextCSV,
        HttpContentTypeList_ApplicationJavascript,
        HttpContentTypeList_ImageJPEG,
        HttpContentTypeList_ApplicationPDF,
        HttpContentTypeList_ApplicationZIP,
        HttpContentTypeList_ShokewaveFlash,
        HttpContentTypeList_AudioXAAC,
        HttpContentTypeList_ImageXIcon,
        HttpContentTypeList_TextVcard,
        HttpContentTypeList_ApplicationOctecStream,
        HttpContentTypeList_VideoAVI,
        HttpContentTypeList_VideoMPEG,
        HttpContentTypeList_VideoMP4,
        HttpContentTypeList_UrlEncoded,
    }HttpContentTypeList;

    此致、

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    感谢您的建议。

    我已将数据转换为字符串、它正在工作。

    之后、我能够使用 SPI 将一些数据从 C2000发送到 CC3220SF、然后将这些数据发送到 HTTP 客户端。 从 C2000到 CC3220sf 的数据大小为640Bytes。 在发送任何数据之前、我在 CC3220SF 和 C2000之间具有握手(类似于主从演示代码)。 数据在每100ms 后发送一次。  每隔100ms,HTTP 客户端就会发出一个数据获取请求。 SPI 数据使用定时 MSGQUEUE 发送到 HTTP GET 回调、然后转换为字符串并作为请求的响应发送(如果队列为空、则1ms 后队列返回-1、发送字符串为空字符串)。

    最初、我创建了另一个 GET 请求(用户从客户端输入)、该请求为握手布置一个信标、从而启动 SPI 通信、然后使用 msg 队列发布数据。 当在每100ms 之后有一个 GET 请求并且数据出现在队列中时,回调函数将处理数据以将其转换为字符串,然后使用 sl_NetAppSend()发送到客户端。 每当我收到用户的请求时、此操作就会起作用。 但是、当我尝试在每隔100ms 后连续发送数据(使用 SPI 在间隔100ms 内从 C2000接收数据、然后在队列中从 cc3220中的 SPI 线程发布到 Get 回调) 时、它会卡住并停止发送数据。

    我试图弄清楚这个问题,但仍然没有成功。 您能提供同样的帮助吗?

    谢谢、此致、

    Kuldeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuldeep、您好!

    您是否设置了断点来查看代码何时/在哪里卡住?

    当您说:

    [~用户在处理此请求时,可引用 userid="518327" URL"/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wi-fi-fi-fi-forum/1098718/cc3220sf-launchxl-how-forthe-se-send-uint16_t-data-t-desktop-client-fer-fer-http-server-on-32980" cc411020/i 随时可以通过此用户请求。 但是、当我尝试在每隔100ms 后连续发送数据时(使用 SPI 在间隔100ms 内从 C2000接收数据、然后在队列中从 cc3220中的 SPI 线程发布到 Get 回调) 、数据将被卡住并停止发送数据。

    您是否说它在您响应来自客户端的 GET 请求发送数据时起作用? 如果它被卡住并停止发送数据,是否在没有客户机的 GET 请求的情况下调用 sl_NetAppSend()?

    此致、

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    我有两个 Get 请求、如下所示-  

    1。  

    	
    	var rawDataStart = true;
    	
    	function getRawData(){
    		if(rawDataStart)
    		{
    			ajaxCall('/raw', "GET", "raw", respRaw);
    		}
    	}

    这在每100ms 后调用、如下所示-  

    	function startRawData() 
    	{
    	    rawDataInterval = setInterval(getRawData, 100);
    	}

    服务器对此的响应如下所示-  

    int32_t rawGetCallback(uint8_t requestIdx, uint8_t *argcCallback, uint8_t **argvCallback, SlNetAppRequest_t *netAppRequest)
    {
        uint8_t *pPayload;
        uint16_t metadataLen;
        int16_t i, msgSize;
        int32_t retVal;
    
        char rawDataStr[1300];
        uint16_t queueMsg[320];
    
        struct timespec rawts;
    
        /* timeout is 0 to send the message immediatelly */
        rawts.tv_sec = 1;
        rawts.tv_nsec = 0;
    
        pPayload = gPayloadBuffer;
    
    
    
        retVal =mq_timedreceive(i1DataMQueue, (char *)&queueMsg, 640, 0, &rawts);
    
        if(retVal < 0)
        {
            strcpy(rawDataStr, "");
        }
        else
        {
            clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &rawts);
            sprintf( &rawDataStr[0],  "%d,",rawts.tv_sec);
    
            for(i = 0; i < 319;i++)
            {
                sprintf( &rawDataStr[ strlen(rawDataStr) ],  "%d,", queueMsg[i] );
            }
            sprintf( &rawDataStr[ strlen(rawDataStr) ],  "%d", queueMsg[319] );
        }
    
    
        // Prepares payload
        sl_Memcpy (pPayload,rawDataStr, strlen(rawDataStr));
        msgSize = strlen(rawDataStr);
        pPayload += msgSize;
    
        /* NULL terminate the payload */
        *(pPayload) = '\0';
    
        metadataLen = prepareGetMetadata(0, msgSize, HttpContentTypeList_TextPlain);
    
        sl_NetAppSend (netAppRequest->Handle, metadataLen, gMetadataBuffer, (SL_NETAPP_REQUEST_RESPONSE_FLAGS_CONTINUATION | SL_NETAPP_REQUEST_RESPONSE_FLAGS_METADATA));
        Display_printf(display, 0, 0, "[Http server task] Metadata Sent, len = %d ", metadataLen);
    
        pPayload = gPayloadBuffer;
        if(msgSize > 1024)
        {
            sl_NetAppSend (netAppRequest->Handle, 1024, pPayload, SL_NETAPP_REQUEST_RESPONSE_FLAGS_CONTINUATION); /* middle segment */
            pPayload +=1024;
            msgSize -=1024;
        }
        sl_NetAppSend (netAppRequest->Handle, msgSize, pPayload, 0); /* mark as last segment */
    
        return 0;
    }

    当 SPI 转换可用时、它从 SPI 转换中获取数据、否则在经过时间后、当计时队列中没有数据时、它只返回-1。将其转换为字符串并作为响应发送。

     

    2.同时,在浏览器中按按钮会调用用户请求。

    //I have linked the user request with LED ON OFF because with this I can know if the user request is properly placed or not 
    
    
    	function rawDataGet(val){
    		var vsend = "redled="+val;
    		ajaxCall('/usrRqst', "post", vsend, rawDataGetResp);
    			if($('#lightCircle').hasClass('lightOff')){
    				$('#lightCircle').removeClass('lightOff');
    				$('#lightCircle').addClass('lightOn');
    		} else {
    			if($('#lightCircle').hasClass('lightOn')){
    				$('#lightCircle').removeClass('lightOn');
    				$('#lightCircle').addClass('lightOff');
    			}
    		}
    	}
    

    POSTuserCallback 将会 post_SEM ()、而 userThread 中的 SEM 等待将被执行、这将启用与 C2000的握手、然后 SPI 转换开始。 完成后将执行 SEND_QUEU()。

    因为 URL 和线程都是独立的、所以这不会有任何问题。  

    您在此过程中是否看到任何问题?

    因为 同时 涉及到与 C2000和 HTTP 客户端的 SPI 和 HTTP 通信、所以由于 C2000和 cc3220SF 之间的握手、无法将断点置于所需位置。

    我能够一次将320个数据从 C2000发送到 cc3220sf (SPI)、并将 cc3220sf 发送到 http 客户端(使用 http) 在 http 客户端发出用户请求时、但有时不会发生这种情况、因为握手会停止、但在 C2000和 c3220sf 之间的 SPI 数据传输之前没有 http 握手会在任何时间内正常工作。

    请告诉我您的建议。

    谢谢、此致、

    Kuldeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuldeep、您好!

    很抱歉耽误你的时间--明天我将在一天结束前答复。

    此致、

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuldeep、

    您上面的第二点似乎是:

    [~引语 userid="518327" URL"//support-wireless-connectivity/wi-fi-group/wi-fi-fi-fi-forum/1098718/cc3220sf-launchxl-how-forthe-se-send-uint16_t-data-t-to 桌面客户端-fer-http-server-on-3220_cc12414414/12412]12414/12412'。 同时、在浏览器中按下按钮会调用用户请求。
    • 这是一个 POST 请求,而不是 GET 请求-- ajaxCall ('/usrRqst',"post",vsend,rawDataGetResp);

    •   在 NWP 用户指南 HTTP 服务器一章的后处理部分中、它指出对于后处理请求、无法将有效负载数据作为响应的一部分返回、仅将 HTTP 标头作为元数据的一部分。

    您能不能澄清应用程序陷入困境意味着什么? 是否未从 C2000接收数据? 数据是否未从 CC3220SF 发送到 HTTP 客户端以响应 GET 请求?

    您应该能够放置断点或向 Get 回调函数添加调试输出以进一步调试。

    此致、

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    感谢您的建议。

    Get Callback 处的断点正在工作。 我能够看到数据已从 C2000正确接收。 并能够将数据发送到 http 客户端。

    您对其发布请求的第二点是正确的。 我没有用原始数据回复该请求。 原始数据是另一个 Get 调用的响应、即  ajaxCall ('/raw)、"get"、"raw (原始)"、"respRaw (重新生成))。  当我接收到 POST 请求时、我只是在 CC3220SF 上发布一个用于主机 GPIO 状态更改的信标、该信标将在 C2000上创建一个外部中断。 C2000将启动 SPI 通信。

    接收到数据后、Get 请求的响应回调函数 将从队列中获取数据(SPI 线程上的 SPI RX 中的数据)。  

    问题并非始终存在、当我尝试获取多个用户请求、然后在一段时间后 SPI 传输停止时、就会发生这种情况。

    此外、当我尝试发送 Application/OctecStream 数据时、它会将一些数据设置为"\xEF\xBF\xBD\x0f"、而数据是"\xe1\x0f"或0x0FE1。 您能帮助您获取正确的数据吗? 问题是 gzip 还是放气编码? 如果是、如何解决?

    谢谢、此致、

    Kuldeep  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    我已经尝试调试了这个问题、 我觉得这个问题是由于通过 HTTP 同时使用 SPI 以及 C2000和 CC3220SF 之间的通信。

    每当我执行替代数据传输(首先在 cc3220SF 和 C2000之间 传输数据、然后从 CC3220SF 向 HTTP 客户端发送数据)时、其工作效果都非常好。

    下面是 SysConfig 快照。

    您能不能建议我如何在 http 传输请求和 CC3220-C2000 SPI 通信之间放置互斥量?  或任何其他方法来解决此问题。

    根据文档、网络 SPI 与通用 SPI 不同。 是我的理解不正确或我上面所做的配置不正确。  

    谢谢、此致、

    Kuldeep  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuldeep、您好!

    您可以尝试重新发布 SysConfig 快照吗?  我无法在您之前的帖子中看到它。

    正确、用于与 NWP 通信的 SPI 与通用 SPI 不同。

    至于实现互斥量:

    • 有关互斥量的文档可在 TI-RTOS 基础指南的线程通信部分找到。 请参阅"信标示例2"。

    •  SDK 中 C:\ti\simplelink_cc32xx_sdk_6_10_00_05\examples\rtos\CC3220SF_LAUNCHXL_SysBIOS\mutex 下有一个互斥量示例、可导入 CCS

    此致、

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    请找到以下 SPI 配置的 SysConfig 快照-  

    此外、您能否建议队列是否已满、是否会导致问题、或者数据将随 下一个数据改写。

    我正在尝试使用队列将 SPI 数据发送到 http 获取响应。  

    关于互斥、我问在哪里将互斥锁放置在 http 请求中、以便它不会阻止 SPI。

    当我在 getcallback 和 SPI 传输中使用 mutext lock 时、它会执行它的操作、但如果队列已满、它会卡住。

    问题出在哪呢?

     

    谢谢、

    此致、

    Kuldeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    我再次尝试调试、发现如果我将 ADC 输入连接到使用 SPI 连接到 CC3220SF 的 C2000。 当我从客户端发出 HTTP 请求时、我看到我的 CC3220SF 正像下面那样卡住-  

    您能否检查此问题是否已知、或者我为何卡在那里。

    当我从客户端向 CC3220SF HTTP 服务器发出请求而不将 Input 连接到 C2000时。 我能够将数据发送到客户端、并且它不会陷入这个无限循环。

    它是否与某些硬件问题有关?

    谢谢你。

    此致、

    Kuldeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuldeep、您好!

    我不知道这个问题。 我将进行内部检查。

    此致、

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuldeep、

     你可能会因为几个不同的原因而陷入 一个 Hwi 中。 它可能是堆栈溢出、或者您可能在中断例程中做了一些不当操作。

    您可以使用 CCS 中的调试功能和工具获取有关此功能的更多信息: https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_academy_cc32xxsdk_6_10_00_00/modules/rtos/tirtos_basics/tirtos_basics.html#debugging-features-and-tools

    运行时对象视图和系统分析器应有助于继续调试。

    此致、

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    感谢您的建议。

    我会尝试相同的方法、然后再返回给您。

    是否有机会使用相同的 SPI 资源与 C2000进行 http 通信和通信? 我之所以提出这个问题、是因为当我在 http 发送响应和 SPI 数据传输之间使用互斥量时、它开始处理某些用户请求。  

    您能否告诉我使用 SPI 进行 HTTP 通信以及将 SPI 数据传输到其他 MCU 或其他器件的任何示例?

    谢谢你。

    此致、

    Kuldeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuldeep、

    我不知道有什么示例演示了 HTTP 通信以及 SPI 数据传输到另一个器件、但这不应成为问题、因为用于与 NWP 通信的 SPI 实例和用于与 C2000连接的 SPI 实例不同。

    此致、

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    感谢您的回答。

    我还有一个问题。

    我们是否可以传输超过 1364的数据作为 GET 请求的响应?

    我尝试在段之间保留 SL_NetApp_Request_Response_FLAGS_Continuation 标志、但会发生超时。

    您能给出一个示例、其中在 HTTP 协议中传输了超过1364个数据作为 GET 请求的响应。

    谢谢你。

    此致、

    Kuldeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuldeep、

    《NWP 指南》第9.7.2.1节的分段。 "碎片必须用于传输大于1500字节的资源(单个碎片的最大大小)。 虽然需要发送更多片段,但 必须在 API 的 flags 参数中设置 sl_NetApp_Request_Response_FLAGS_Continuation 位。 在最后一个片段上、该位必须为零。 对 SL_NetAppSend API 的第一次调用必须承载响应的元数据(HTTP 标头)。 为此、 必须在 API 的 flags 参数中设置 sl_netapp_request_response _FLAGS_metadata 位。

    图9-11的第2部分 显示了具有碎片的 GET 请求、第181页(恰好在第9.7.3节后处理之前)上的示例代码显示了使用碎片的示例。

    此致、

    Jesse