This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:能否禁用2.4GHz 运行?

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1111830/cc3235modsf-can-2-4-ghz-operation-be-disabled

器件型号:CC3235MODSF

 SL_WLAN_General_Param_opt_enable_5G 参数可用于禁用5GHz 运行。  

在站点模式下禁用2.4GHz 且仅在5GHz 模式下运行的方法是什么?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 SL_WLAN_General_Param_opt_scan_Params 禁用2.4G 频带所有通道上的扫描。

    SlWlanScanParamCommand_t ScanParamConfig;
    _u16 Option = SL_WLAN_GENERAL_PARAM_OPT_SCAN_PARAMS;
    _u16 OptionLen = sizeof(ScanParamConfig);
    // 2.4G channels bits order: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
    
    ScanParamConfig.RssiThreshold = -70;
    ScanParamConfig.ChannelsMask = 0x0;
    sl_WlanSet(SL_WLAN_CFG_GENERAL_PARAM_ID, &Option, &OptionLen, (_u8 *)&ScanParamConfig);