主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 CC3235S
你(们)好
我想用我的 netwrok 终端示例应用程序版本替换默认的开箱即用应用程序、以便在加电时运行我的应用程序、而不是 OOB 应用程序。
目前、当我使用 CCS 加载/调试我的应用程序时、直到我重新为 Launchpad 供电、然后 outOfBox OOB 应用程序将执行、而不是我的应用程序。
我尝试使用 Uniflash、但不清楚我需要从项目 MCU+image 文件夹加载哪些特定的 bin / out 文件。
我试过…
在 uniflash 的初始窗口中,我选择了“从现有目标配置文件创建会话”,然后选择了网络终端项目文件夹“targetConfigs”中的 ccxml 文件。
然后点击“开始”(不是“启动图像创建器”),进入窗口,需要选择闪存图像.....
我从 MCU+image 文件夹中选择了"network_terminal_CC3235S_LAUNCHXL_tirtos_ccs.out"、该文件夹加载了应用程序、在我重启电源(或按下"RESET"- SW1)之前、所有操作都正常、此时默认 OOB 应用程序运行。
根据 SWRU539.pdf、SOP 跳线设置为010
提前感谢
提前感谢。