This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL18XX 认证:CE DOC - FW 8.9.0.0.88

Guru**** 1630180 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1108966/wl18xx-certification-ce-doc---fw-8-9-0-0-88

器件型号:WL18XX-认证
Thread 中讨论的其他器件:WL1837MOD

大家好、

在讨论"builds"时、我会提到 git 上提供的内容:
git.ti.com/.../

在 R8.8版本说明中 、8.9.0.0.0.85定义为 R8.8
https://software-dl.ti.com/ecs/WiLink8/R8_8/release_notes_R8_8.html

对于上述版本、还提供了 DOC:
http://software-dl.ti.com/dsps/forms/self_cert_export.html?prod_no=WL18MODGI_Cert_Reports_5_20_00_00.zip&ref_url=http://software-dl.ti.com/ecs/ECS_CERTIFICATION/WILINK/5_20_00_00&_ticdt=MTY1NTExMTA3NHwwMTgwYjc0ZTIyMzkwMDA5YWRjMjI2NGQ5NTYwMDUwNzMwMDNjMDZiMDBiZDB8W29iamVjdCBPYmplY3Rd




现在我的问题是:
是否有可用于构建86+的声明?
或者是否有一些参考资料证明构建86+仍然被视为 R8.8?

谢谢、
菲律宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    菲律宾、

    FW 不是 WL8驱动程序。  发行说明强调 了 R8.8驱动程序 是使用 FW v8.9.0.0.85验证的。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!
    我发现驱动程序版本是 R8.7_SP3。  但是、我只能找到 R8.8和 R8.7_SP2的文档。 请将我连接到 R8.7_SP3吗?

    再次感谢、
    菲律宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philipp、

    我不确定我可以在哪里深入研究并找到这个特定的问题。 在任何情况下、之前的文档都无效、因为现在所需的新 CE 标准已经过测试并应用于 WL18MODGI 授权。

    请更新至 R8.8。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、这是否意味  着 R8.7_SP3的文档不存在? 我们唯一更新到8.8并将第二条陈述作为8.7 SP3的选项是否无效、为什么? 从8.8变为了什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nathan、

    我已经查看了所有 WL1837MOD 文档、是的、R8.7_SP3文档不存在。  

    最新的 DOC 已根据新的 CE 标准进行相应更新、其中包括:

    1. EN 301489-1 v2.1.1更新到 V2.2.3
    2. EN 300328 V2.1.1更新为 V2.2.2
    3. 将"EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013"更改为"EN 62368-1:2014+A11:2017"

    为了测试这些新标准、我们使用了 R8.8、因此您唯一的选择是更新到 R8.8、以便利用模块的 CE 认证。

    BR、