This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:Wi-Fi 论坛

Guru**** 2810935 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1108877/cc3200mod-wi-fi-forum

器件型号:CC3200MOD
主题中讨论的其他器件:CC3200

1.如何将 wifi dBm 设置或控制为低于所需值?

  A. 中国宣布 了新的要求(工业和信息化部关于加强和规范2400MHz、5100MHz和5800MHz频段无线电管理
   有关事宜的通知)在2021-10-13要求杂散域中发送器有害发射的条件下、不应超过如下所示的所需限制 dBm

   

  B. 结果表明 CC3200模块超出了频率范围2487~2455的限值

   

2.哪种类型 是 CC3200MOD 模块的缩放、如下所示  

如需更多信息、请参阅随附的"工信部无〔2021〕129号《工业和信息化部关于加强和规范2400MHz、5100MHz和5800MHz频段无线电管理有关事宜的通知》"

感谢您的支持

Paul Chang|经理

LELTEK 公司

无线手持超声波设备提供商
电话:+886-2-2913-7577

电子邮件: paul.chang@leltek.com

e2e.ti.com/.../_E55DE14FE890E0651430_2021_1530_129_F7530A30E55D1A4E8C54E14F6F601653E89073518E4EA0523A5F8C54C4890383_2400MHz_0130_5100MHz_8C54_5800MHz_9198B56BE065BF7E3575A17B0674096773518B4E9C5B84761A90E5770B30_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    您是否使用无线电工具运行这些测试? 您可以使用无线电工具上的电源设置来降低输出功率。

    BR、