This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:国家/地区代码设置为全球("00")

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1106748/cc3135-country-code-set-to-world-wide-00

器件型号:CC3135

各位专家、您好!

全球国家/地区代码("00")的含义是什么?

这是频带和 TX 功率角度的最低要求、

那么 可以在全世界的所有国家使用吗?

此致、

A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fujinaka-San、

    我明天将在这里跟进。  

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fujinaka-San、您好!

    网络处理器指南中、您可以找到列出的国家/地区代码:

    本质上、这些是不同模式下支持的通道。 另外、请参阅此 帖子 、 解释了信道36、40、44和48是该站点支持的非 DFS 信道

    谢谢、
    Jacob