请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3135 各位专家、您好!
全球国家/地区代码("00")的含义是什么?
这是频带和 TX 功率角度的最低要求、
那么 可以在全世界的所有国家使用吗?
此致、
A. Fujinaka
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家、您好!
全球国家/地区代码("00")的含义是什么?
这是频带和 TX 功率角度的最低要求、
那么 可以在全世界的所有国家使用吗?
此致、
A. Fujinaka
Fujinaka-San、您好!
在 网络处理器指南中、您可以找到列出的国家/地区代码:
本质上、这些是不同模式下支持的通道。 另外、请参阅此 帖子 、 其中 Kobi Leibovitch 解释了信道36、40、44和48是该站点支持的非 DFS 信道。
谢谢、
Jacob