This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:cc3230sf 是否具有硬故障处理程序?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1107249/cc3220sf-launchxl-does-the-cc3230sf-have-a-hard-fault-handler

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

大家好、

我不熟悉微控制器的编程、WiFi 信号强度读数有问题

经过大约30分钟的时间后、微控制器挂起并断开与互联网的连接。

我将电路板连接到串行监视器、我发现在"致命错误:检测到驱动程序中止"后、该器件冻结。

我想知道你们中是否有人知道是否有类似硬故障处理程序的东西。

我想在该部分中添加一条消息、或在发生这种情况时强制进行复位。

非常感谢您的帮助、

此致:
Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    CC3220位于 Cortex-M4内、这意味着它具有与任何其他 Cortex-M4相同的硬故障处理能力。 与 Cortex-M3或 M4相关的所有故障调试原则也可用于 CC3220。

    导致驱动程序严重中止的常见原因是堆栈溢出。 如果使用带有 TI RTOS 的 CCS、您可以使用此调试建议

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    简单地说、器件中的 NWP 会始终断言/失败、但在这些情况下、我们通常会收到带有相关错误代码的"致命错误:检测到驱动程序中止"消息。

    最可能的情况是、为了了解根本原因、需要对应用程序/主机驱动程序中的某些内容进行调试。可能是堆栈溢出、内存溢出、堆问题等

    如果您还可以陈述您正在使用的 SDK 版本、操作系统等、则会更好

    此致、

    Shlomi