This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:能否在器件上为每个芯片生成 x509个证书?

Guru**** 2811945 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1106613/cc3220sf-can-x509-certificates-for-each-chip-be-generated-on-the-device

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!、

可以在 cc3220sf 芯片上生成器件上的公钥和私钥。 如果 CA 的私钥可用,是否也可以在设备上生成 x509证书?

谢谢、谢谢、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sneha、

    [引用 userid="425670" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wi-fi-fi-forume/1106613/cc3220sf-ca-x509-certificates- for-each 芯片的证书将在器件上生成]]在 cc3220sf 芯片上可以生成公共密钥和引号[。]

    对于通用加密操作、您可以 在器件本身上创建公共-私有密钥。 更多信息、请参阅 NWP 指南的第17章。  

    对于企业连接、必须通过 Uniflash 刷入。

    [引用 userid="425670" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wi-fi-fi-forume/1106613/CC3220sf-ca-x509-certificates - for-each 芯片的-be-generate-on the device "]如果引用的密钥可用,是否也可以在器件上生成 x509[?]

     NWP 指南的第17.1.1.4节 讨论了证书创建。 如需了解更多信息、请访问: SimpleLink WiFi 证书处理

    此致、

    Jesse