This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:WiFi 已断开连接、无法重新连接。

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1105684/wl1807mod-wifi-got-disconnected-and-couldn-t-connect-back

器件型号:WL1807MOD

系统连接了一段时间、在某个时候 RSSI 已经消失了-83、发生了很多信标丢失、可以在 wpa_supplicant 中看到下面的内容  

5月23日21:23:37 wpa_supplicant[857]:wlan0:队列中的第一个无线电工作项目-计划立即开始
5月23日21:23:37 wpa_supplicant[857]:RTM_NEWLINK:ifi_index=3 ifname=wlan0 operstate=2 linkmode=1 if_family=0 ifi_FLAGS=0x1002 ()
5月23日21:23:37 wpa_supplicant[857]:nl80211:接口关闭(wlan0/wlan0)
5月23日21:23:37 wpa_supplicant[857]:wlan0:接收到事件接口禁用(26)
5月23日21:23:37 wpa_supplicant[857]:wlan0:接口已禁用
5月23日21:23:37 wpa_supplicant[857]:wlan0:状态:扫描->已断开连接
5月23日21:23:37 wpa_supplicant[857]:nl80211:设置 wlan0操作状态0->0 (休眠)
5月23日21:23:37 wpa_supplicant[857]:NetLink:操作数:ifIndex=3 linkmode=-1 (无变化)、操作状态=5 (if_Oper_manting)
5月23日21:23:37 wpa_supplicant[857]:wlan0:确定共享无线电频率(最多 len 2)

此后、系统在 resete2e.ti.com/.../wpa_5F00_interface_5F00_disabled.txt 上之前无法连接到 AP

已附加完整的 wpa_supplicant 日志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无线接口似乎被应用层禁用。 您可能需要在应用层中添加仪表来检查此方案并确保重新启用无线接口

    序列号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用层没有禁用。 wpa_supplicant 是否可以在某个时候自行禁用接口? 在上述情况下、经常看到信标丢失

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。

    如上所述 ,驱动程序调试说明: www.ti.com/.../swru575.pdf