This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:证书:位、到期日期、代码签名和证书目录签名

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1105797/cc3235sf-certificates-bits-expiry-dates-code-signing-and-signing-the-certificates-catalogue

器件型号:CC3235SF

您好!

感谢论坛迄今提供的帮助、到目前为止、我已经了解到最好使用一对密钥来签署证书目录、使用一对密钥进行软件签名、现在我的问题是:

证书目录

  1. 只需验证:用户可以使用自签名证书来签名证书目录、并将此公钥放入 OTP? (https://www.ti.com/lit/ug/swru547a/swru547a.pdf 第3页)
  2. 只需验证:它仅限于 RSA-2048、还是可以使用 RSA-3072?

软件签名证书

  1. 此证书不应自签名,但必须从适当的 CA 供应商处获取?
  2. 它是否限制为 RSA-2048、或者是否可以对整个链使用 RSA-3072?
  3. 此证书是否具有失效日期并可在 OTA 软件更新中更新? 还是需要它永远不会过期?

关于2048和3072以及到期日期的问题 是、我们当前首选供应商仅根据3072位并设定到期日期签发证书。

此致、
Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    证书目录:

    1.是的

    2.仅 RSA-2048

    软件签名证书

    不可以 ,如果您使用自己的目录,则可以设置任何根证书-包括您生成的根证书。 建议不要使用自签名(根)证书来签名代码(即使用链接证书)、但这不是强制性的。

    2. RSA 2048

    3.设备不会在代码签名验证期间检查到期日期(因此证书永远不会过期)。 请注意,在 TLS 连接设置期间,将  验证到期日期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答、Kobi!