This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:WiFi 多次断开连接

Guru**** 2747345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1104585/wl1807mod-wifi-gets-disconnected-multiple-times

器件型号:WL1807MOD

在我们的一个系统中、WiFi 经常断开。 内核日志显示、

内核:[38511.413197] wlan0:使用6c:cd:d6:6d:EB:30进行身份验证
内核:[38511.421277] wlan0:将验证发送到6c:cd:d6:6d:EB:30 (请尝试1/3)
内核: [38511.441453] wlan0:6C:CD:d6:6d:EB:30拒绝身份验证(状态37)

已附加 wpa_supplicant logse2e.ti.com/.../wpa_5F00_error.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了请求者日志、但我们从中收集的信息不多。

    您是否能够为此问题提供无线监听器日志?

    配置的 AP 信号强度是否强?

    最棒的

    序列号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这在 FT 系统中发生、因此无法轻松获取 Wireshark 日志。 我们正在尝试将 tcpdump 与构建集成。 希望 tcpdump 可以满足您的需求吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johncy

    tcpdump 将仅显示 DUT 发送/接收的数据包。 它不会让我们深入了解空中交通情况。  

    最棒的

    序列号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信号强度约为-59

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。 无线监听器跟踪可以为我们提供有关此问题的更多详细信息。