This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODS:LAUNCHCC3235MOD 收发器模式

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1104873/cc3235mods-launchcc3235mod-transceiver-mode

器件型号:CC3235MODS

我在收发器模式下将 CC3235OMOD 用于工厂自动化应用。

我能够使用 CCS 版本10.4.0中的 comon.syscfg 将 GPIO 模式设置为"动态"
但我在 CCS 版本11.1.0.11中未找到动态模式
我需要在程序中更改 GPIO 端口的输入/输出模式。 如何在 CCS 11.1.0.11中执行此操作?
为什么升级的 CCS 不提供 GPIO 的动态模式?

此致、

J.Y. Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J.Y.:

    请参阅此处的 GPIO 驱动程序 API 文档(CC32xx SDK 的6.10.00.05版): https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc32xx_sdk_6_10_00_05/docs/drivers/doxygen/html/_g_p_i_o_8h.html 

    具体而言、在  Initializing the GPIO Driver (初始化 GPIO 驱动程序)部分中、它指出:  

    GPIO_init() 必须在任何其他 GPIO API 之前调用。 此函数  根据定义的设置配置用户提供的 GPIO_PinConfig 阵列中的每个 GPIO 引脚。 用户还可以  在使用 GPIO_setConfig()和 GPIO_setCallback() API 调用 GPIO_init()后动态重新配置引脚

    GPIO_init()默认   Board_init()调用 。 多次调用  GPIO_init() 是安全的。

    此致、

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    感谢您提供相关信息。 我将跟进您的指南、如果仍有问题、请回来。

    此致、

    J.Y.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse、  

    现在、我了解了整个图片、我不需要回滚到 CCS 的旧版本。

    谢谢。

    此致、

    J.Y.。