This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:以 dBm 为单位的 CW TX 功率级别

Guru**** 2392745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1104840/cc3235s-tx-power-level-in-dbm-of-the-cw

器件型号:CC3235S

大家好、

我们的客户在询问 以 dBm 为单位的 CC3235 CW 的 Tx 功率级别值? 根据我们的客户、手册中说它是最小值、但没有以 dBm 为单位的特定值。  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    2.4GHz 频带 CW 平均输出功率为19dBm。  

    5GHz 频段 CW 平均输出功率为16dBm。

    BR、