请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3235SF 我们的产品在发货前已经过功能测试。 我们想知道使用2.4GHz 和5GHz 进行测试是否必要、或者仅使用一个就足够了。
问题1. 2.4GHz 和5GHz 都有多少无线电功能?
问题2. 如果只测试一个频带、我们是否会有很高的成功信心?
SDK 似乎提供了禁用5GHz 的方法、但对于2.4GHz 则没有类似的选项。
谢谢、
标记
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们的产品在发货前已经过功能测试。 我们想知道使用2.4GHz 和5GHz 进行测试是否必要、或者仅使用一个就足够了。
问题1. 2.4GHz 和5GHz 都有多少无线电功能?
问题2. 如果只测试一个频带、我们是否会有很高的成功信心?
SDK 似乎提供了禁用5GHz 的方法、但对于2.4GHz 则没有类似的选项。
谢谢、
标记