This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:WiFi Romaing

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1127873/cc3100-wifi-romaing

器件型号:CC3100

您好!

CC3100中是否有任何明确的操作来防止 AP 之间的漫游/跳跃?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果要防止此行为,可以设置 AP 的 BSSID (在连接配置文件中或通过 sl_WlanConnect() API 手动连接时)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC3100在连接   到配置文件中的 AP 时是否还没有填充 BSSID、或者 在添加配置文件时是否需要显式添加 BSSID?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以在最初保存配置文件后对其进行修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仅设置 SSID 时、器件将连接到找到的最强 AP。 设置 SSID + BSSID 后、器件将连接到确切的 AP。

    您可以通过调用 sl_ API 来修改保存的配置文件。 您可以通过 API sl_WlanProfileGet()读取配置文件的参数,然后使用 sl_WlanProfileAdd()通过 BSSID 创建新的配置文件。 旧的配置文件可由 API sl_WlanProfileDel()删除。 但有一个很大的限制。 API sl_WlanProfileGet ()不会返回密钥(WiFi 密码)。 这种行为是出于安全原因。

    1月