This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:WPA 与 WPA2

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1127616/cc3100-wpa-vs-wpa2

器件型号:CC3100

您好!

在 lates Service Pack 版本中是否已弃用 WPA?

WPA 和 WPA2是以相同的方式对待还是内部区别对待? 它们当前共享相同的枚举:  

(笑声)

#define SL_SEC_TYPE_WPA (2)//弃用*
#define SL_SEC_TYPE_WPA_WPA2 (2)
(笑声)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilmer、

    设置安全类型时、SL_SEC_TYPE_WPA 实际上已被弃用、请使用 SL_SEC_WPA_WPA2。 代码将首先尝试 WPA2、然后尝试 WPA。 如果将安全类型设置为 AP、则会将其设置为 WPA2。

    此致、

    Rogelio