This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:cc3235sf 文件加载器:验证失败

Guru**** 1536860 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, CC3235MODSF, UNIFLASH, LAUNCHCC3235MOD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1127662/cc3235sf-cc3235sf-file-loader-verification-failed

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件: CC3235MODSFUNIFLASHLAUNCHCC3235MOD

您好!

在基于 CC3235SF 的定制板上进行调试时、我遇到错误。

我在 CCS 中通过 JTAG 调试代码 、当我下载程序时 、会遇到这个问题。

Cortex_M4_0:文件加载程序:验证失败:地址0x01000801处的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。
Cortex_M4_0:GEL:文件:xxx\network_terninal_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos7_ccs\Debug\network_terninal_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos7_ccs.out:发生数据验证错误、文件加载失败

基本配置:

1: 定制板的布局和原理图与 Launchpad 完全相同、请使用 cc3235modSF

2:SOP 为010

3:使用示例项目,从项目向导下载

4: CC3235SF_tritos7.cmd 定义闪存地址 0x01000800

5:  launchpad 板上的同一项目正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件基本信息:通过 uniflash 获取

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本文档介绍了如何解决此问题。 请全文阅读: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/troubleshooting-data_verification_errors.html 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sabeeh khan1

    第一个  

    我读取文件和记录

    我 发现内存映射、cmd 文件只读修改 addr 0x01000800, 为什么调试需要写入该地址?

    第二个

     我修改了存储器映射和 cmd 文件。  

       

    然后构建项目并下载程序、 错误是相同的

    其他事情

    我可以通过 Uniflash 刷写代码、但在加电时不起作用。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需确保。 您是否使用模块或 QFN? 您是否使用第三方的 TI 模块? 您是否能够在 LaunchPad 上运行代码(LaunchPad 的确切类型是什么)?

    是的、我知道您写过使用 CC3235MODSF 吗? 但我想确定、因为类似的症状可能会导致引脚为闪存供电时出现问题(QFN 为45、46、47)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jan D

    谢谢

    1: 我使用模块 CC3235MODSF。

    2: 我 使用示例项目 "network_terninal_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos7_cs"

    3: 我使用 LAUNCHCC3235MOD (PCB REV.A  MCV070A)

    4:CCS 版本为11.2.0

    5:Uniflash 版本为8.0.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    嗯... 这对我来说毫无意义。 让我解释一下。 我认为类似的症状可能会出现以下问题:

    • XIP (片上)闪存问题- JTAG 无法正确写入 XIP 闪存、ROM 引导程序无法将代码复制到 XIP 闪存中执行。 QFN 可能会出现此问题(QFN 引脚45、46、47存在问题)、但我无法想象 MOD 会发生什么情况。
    • JTAG 连接有问题。 它可以解释验证错误、但不能解释 ROM 引导加载程序为何无法在 XIP 闪存中执行代码。
    • 可能是您的代码链接有问题。 上面的屏幕截图分辨率很小、但您的链接器文件似乎是正确的。 但这不会解释 ROM 引导程序的问题(尤其是当您能够在 LaunchPad 上执行完全相同的代码时)

    我不是 TI 员工、因此我无法访问模块的内部布局。 但是、当某些 VCC 引脚(VBAT1、VBAT2)或 GND 引脚未正确连接时、可能会导致为 XIP 闪存供电问题。 由于缺少 TI 方面的信息、我无法确认这一点。 但是、如果您可以轻松访问 X 射线机器、则可以检查模块的焊接情况。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Jan D

    我认为您是对的、  模块的 XIP (片上)闪存可能不起作用。  但我无法对其进行测试。  

    我将更换一个模块进行确认。

    谢谢