This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:具有 STM32F437vi 和 CC3135的无线电工具

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135, BOOSTXL-CC3135, CC31XXEMUBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1128952/cc3135-radiotool-with-stm32f437vi-and-cc3135

器件型号:CC3135
主题中讨论的其他器件: 、CC31XXEMUBOOST

您好@所有。

我们的定制板上有一个 CC3135。 我们的主机控制器是一个 STM32F437、通过 SPI 连接到 CC3135。 未提供 UART 连接。

出于认证目的、我们希望使用无线电工具。 那么、如何才能像使用 CC31XXEMUBOOST+BOOSTXL-CC3135一样使用具有给定配置的无线电工具?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您无法将无线电工具 GUI 与您的定制处理器配合使用。 但没有任何因素会阻止您在 STM32F4固件中实施无线电测试功能。 更多详细信息、请参阅无线电工具安装目录和文件 radotol.c /.h (\Source Files\Source Projects\radotol_CC32xxSF_LAUNCHXL_FreeRTOS_CCS\)。

    1月