This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3130:CTS 引脚的生产测试

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1129350/cc3130-production-test-of-cts-pin

器件型号:CC3130

你(们)好

我正在为采用 CC3130的 PCB 设计测试设备、并希望验证是否已正确焊接 CTS 引脚(引脚61)、以及是否没有焊球使引脚短路。

通常情况下、只有当我在 UART 上对 CC3130进行数据"过载"时、该引脚才会变为低电平。  我的软件开发人员告诉我、这不会起作用。

是否有任何其他方法使 CC3130切换此引脚以验证焊接过程?

BR

帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Palle、

    遗憾的是、无法控制 cc3130上 CTS 引脚的切换。

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Rogelio

    感谢您的快速回复。

    您是否知道 是否可以将 UART 上的数据"过载" CC3130?

    BR

    帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paalle、  

    理论上、您一定可以过载 UART、请确保在将 UART 设置为启用流控制时。

    如果发送足够的数据、则 CTS 引脚应切换足够快。 此外、该引脚为低电平有效。

    我建议查看网络处理器指南附录 D.2

    https://www.ti.com/lit/ug/swru455m/swru455m.pdf

    最棒的

    Rogelio