This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S:通过 CCS 将 SLI 闪存到定制板

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1127623/cc3220s-flash-sli-to-custom-board-via-ccs

器件型号:CC3220S
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我想知道是否可以通过 CCS 中的 SLImageCreator 刷写 SLI 映像。 它适用于 launchpad、但适用于定制电路板、它说:

INFO:ROOT:FTDI 未检测到、正在尝试 XDS
信息:根目录:
错误:SLImageCreator.exe:未检测到 XDS

这是有道理的、因为我的定制板上没有 XDS、尽管我对 UART 使用相同的引脚。

在工程属性中、ImageCreator 的标志集具有:

SYSCFG CREASE_IMAGE [多个选项....]

第一个问题是中的主选项 syscfg、swru469h 中未对此进行说明。

其次,我尝试添加--port /dev/ttyUSB0,但无法识别此选项。

是否有方法修改 CCS 中的 Image Creator 标志集以将 SLI 闪存到定制板?