This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200STK-WIFIMK:传感器标签 CC3200无法连接到 WiFi

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, CC3200STK-WIFIMK, CC3220SF-LAUNCHXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1129680/cc3200stk-wifimk-sensor-tag-cc3200-can-not-connect-to-wifi

器件型号:CC3200STK-WIFIMK
主题中讨论的其他器件:CC2650STKCC3200STKSIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN

您好!

我在日本网站上找不到关于如何解决问题的提示、所以我将再次在这里发布。

大约5年前、我从他的 TI 网站购买了 CC3200STK-WIFIMK 和 CC2650STK、他将其用作物联网教学材料。
三年前、我想停止使用 CC3200STK-WIFIMK。
我最近尝试使用 CC3200STK 来演示蓝牙和 WiFi 连接之间的区别、但同时我将 WiFi 路由器更改为新路由器、并尝试设置 CC3200STK 的目标 SSID 及其 PIN。

手册中规定、"按住2个按钮(6秒)"将恢复出厂设置。 我尝试过这种方法、直到它显示 WiFi-SSID"SensorTag-4D"、才成功。

但是、
我尝试将 iPhone-SE 连接到此 SSID、但无法连接。 WiFi 链接成功、但未从 SensorTag (CC3200STK)分配 IP 地址、并且设置了169.254.xxx.xxx /16的本地 IP 地址。

请告诉我如何再次重置设备并设置可连接到 WiFi 路由器的 SSID 和 PIN。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很难分辨。 我们需要检查监听器日志(无线网络)以获取线索。 似乎出厂重置成功、因此 DHCP 应该正常工作。

    您可以尝试其他电话(可能是 Android 电话)进行配置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    Android 也是如此。 无法获取 IP 地址。
    我在 Mac 上尝试了与 CC3200-STK 的 WiFi 连接。
    此时、将 Wireshark 确认的结果发送为 pdf。
    DHCP 服务尚未回复 DHCP 覆盖。
    我认为 CC3200-STK 上的 DHCP 服务器无法正常工作。

    非常感谢
    e2e.ti.com/.../SensorTag_2D00_4D_5F00_DHCP_5F00_NoOffer.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们在该电路板上没有太多工作要做。  

    我可以将您指向可与包括 CC3220    在内的多个 TI LaunchPad 配合使用的传感器插件(请参阅 www.ti.com/.../SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGINwww.ti.com/.../CC3220S-LAUNCHXL / www.ti.com/.../CC3220SF-LAUNCHXL)。  

    其中包含您可以启用和更新的开源示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了

    感谢您的回答。
    考虑其他方法。

    阿里加托·戈扎伊马西塔。