This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831:参考设计帮助

Guru**** 2866230 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1831MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1128719/wl1831-reference-design-help

器件型号:WL1831

我需要有关 WL1831MOD 模块的一些建议。  天线布局使用 TI 参考设计、但 ANT016008天线已过时。 为了继续使用该认证、我们需要使用列出的天线之一、列出的唯一其他芯片天线是 W3006、它的尺寸不同(10mm 长、而不是0603)。

请分享此天线的 PCB 布局和匹配组件吗?

和  

如果有任何其他芯片天线经过该模块认证,我希望有更多选择。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao Meng、您好!

    让我来看看、本周再回来。

    BR、

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    谢谢。 请问是否有更新?