This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:使用 CH340和 SmartRF 闪存编程器2 (版本1.0.0)进行 UART 编程

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF, LAUNCHCC3235MOD, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1130275/cc3235modsf-uart-programming-using-ch340-and-smartrf-flash-programmer-2-version-1-8-0

器件型号:CC3235MODSF
主题中讨论的其他器件: LAUNCHCC3235MOD、 UNIFLASH

我们使用 CC3235MODSF 模块设计了 Wifi 板。 遗憾 的是、没有 LAUNCHCC3235MOD 评估套件可用于使用 UART 对电路板进行编程。

是否可以改用 CH340和 SmartRF 闪存编程器2对 CC3235MODSF 进行编程?

如果没有,请向我们建议其它哪些项目可用于编程?

此致、

Vasanth M