This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235S:连接到目标时出错:错误- 1170@0x0

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235S, UNIFLASH, SYSCONFIG, LAUNCHXL-CC3235S, TMS570LC4357, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1118781/launchxl-cc3235s-error-connecting-to-target-error---1170-0x0

器件型号:LAUNCHXL-CC3235S
主题中讨论的其他器件:CC3235SUNIFLASHSysConfigTMS570LC4357MSP430FR5969

大家好、团队、

我一直面临对 LaunchXL-CC3235器件进行编程(调试/闪存)的问题。  

应用:通过 UDP 协议通过802.11进行数据传输

问题:  

我尝试对 我的 LaunchXL-CC3235器件进行编程。 工具:CCS V11和 CC3235S SDK V6.10。

我导入了用于 UDP 环回的内置程序、构建了代码并进入了调试模式。 然后、我更新了代码并仅通过调试模式检查了所需的参数。 完成后、我仅使用 CCS 刷写程序。 然后、在上、我收到低于指定值的错误。

我还尝试了各种职位中建议的变通办法。 链接如下:

  1. https://www.youtube.com/watch?v=-yGmq_VKvTQ
  2. https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/494211/issues-with-the-debug-xds110-and-msp432/1786284#1786284
  3. https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/865406/ccs-msp432p401r-cs_dap_0-error-connecting-to-the-target-error--1170-0x0-unable-to-access-the-dap

但是、没有成功。  

当我检查连接时、显示成功、如下所示。  

那么、我的问题是、如何解决这个问题?

P.S.1:我的上次刷新代码仍在工作、因为我的设备显示为具有指定设置的 WiFi 可用网络。  

P.S.2: 我只刷了一次这个设计。  

此致、

 H C Trivedi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试从连接器中卸下 USB?

    刷写器件时、是否已将映像设置为"开发"模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kobi、

    刷新后、我从计算机上拔下 USB 并将其插入另一台计算机以保持通电。 这是您要问的吗?

    我使用 CCS (而不是 UNIFLASH 或 SysConfig 工具)刷写了器件、但刷写时未修改任何内容。 默认情况下 CCS 处于哪种模式? 如何检查和更改此内容?  

    此致、

    H C Trivedi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1170错误通常表示 XDS 状态有问题(编程后的某个时间发生)。 断开 USB 电缆与 Launchpad 的连接并重新连接-通常会进行修复。

    您是否使用 launchpad 或任何定制电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 LAUNCHXL-CC3235S (https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-CC3235S)。

    我使用此板已有几个多月了。 当我在调试模式下对其进行编程时、从未出现过问题。  

    我第一次闪存了它、并开始面对这个问题。

    我已经尝试了几乎所有可能的故障排除、包括 USB 连接-断开连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不熟悉这个问题。 您是否更改了 SOP 行?  

    请再次尝试对其进行编程、确保器件处于开发模式(常规设置->图像模式)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="132163" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wii/wi-fi-fi-forum/1118781/launchxl-cc3235s-error-connecting-to -target-error---1170-0x0/4150332#4150332"]您是否更改了 SOP 行?  [/报价]

    不。 没有改变。

    [引用 userid="132163" URL"~支持/无线连接/wi-fi-group/wii/fi-fi-forum/1118781/launchxl-cc3235s-error-connecting-to -target-error--1170-0x0/4150332#4150332"]常规设置->图像模式[]

    在哪里可以找到这个东西?

    [引用 userid="132163" url="~支持/无线连接/wi-fi-group/wif/wi-fi-fi-forum/1118781/launchxl-cc3235s-error-connecting-to -target-error--1170-0x0/4150332#4150332']我不熟悉此类问题。 [/报价]

    是否有任何人熟悉 TI 团队提出的这类问题、谁可以对此问题做出回应?

    此致、

    H C Trivedi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    General Settings (常规设置)-> Image mode (图像模式)

    如果打开 image.syscfg、您可以在 Uniflash/ImageCreator 或 CCS 中找到它。

    没有人熟悉这样一个长期存在的问题。 我建议您再次尝试使用正确的映像模式对电路板进行重新编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kobi、

    我已在 image.sysconfig 中验证。 它仅处于开发模式、而不处于生产模式。

    接下来可以做些什么? 如果您不熟悉此问题、您能否让熟悉的人参与其中?

    最棒的

    H C Trivedi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kobi、

    请参阅以下链接:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AMbaIpevqf00fzNR.N96jg__fc2e6sr__LATEST

    如图所示、是否可以将 SOP 配置为011位置以恢复出厂默认映像? 如果是、如何操作? 这可以解决我的问题吗?

    此致、

    H C Trivedi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您成功地对 闪存进行了编程-这 与进入出厂默认映像相同。

    我已将其转发给我们的硬件专家、以尝试提供帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耐受、

    如果您尝试通过 UART 刷写器件、请使用配置为010的 SOP 启动器件。 器件还必须处于生产模式、因为开发模式仅用于 JTAG 接口/调试。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seong、

    我已仔细检查 SysConfig。 它未处于生产模式。 您是否希望我共享相同的屏幕截图? 此外、在我到目前为止使用的所有 TI 器件中、UART 模式可用于调试和闪存。  

    您能否分享我所面临问题的解决方法?

    此致、

    H C Trivedi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苛刻、

    当然、请分享您看到的内容的屏幕截图。

    您指的是哪些 TI 器件?

    对于权变措施、我通常使用 UniFlash 对 CC3235进行编程。 您可以 从此处下载。

    在此处查看《UniFlash 用户指南》。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seong、

    我指的是 TI 提供的基于 MSP430FR5969和 TMS570LC4357的评估板、我使用过该评估板。 我经常刷写这些器件、从未遇到过这个问题。 而对于 CC3235、我是第一次对其进行刷写、然后无法使用该板。

    我已经在系统中安装了 Uniflash。 但是、对于 CCS11、我使用 SysConfig 来配置和编程我的器件、或使用 Uniflash 工具。  

    我尝试了我可以想到的所有权变措施以及 TI 团队提出的所有权变措施。 仍然无法使用我的 LaunchPad。  

    现在可以做些什么? 我是否永远无法对该 Launchpad 进行编程、是否必须进行其他采购?

    此致、

    H C Trivedi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HC、

    我们将再次对此进行研究、并尽快返回给您。  

    同时、您是否看过 我们的 WiFi 基础知识实验室

    如果您尚未完成、请尝试执行此练习。  

    BR、