This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:配置示例有问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1128231/launchxl-cc3235sf-issue-with-provisioning-example

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
主题中讨论的其他器件:CC3235SF

您好!

我在应用程序中遇到了一些智能配置配置问题、因此为了进行故障排除、我    CCS 中构建并刷写了 PROVISIONING_CC3235SF_LAUNCHXL_freertos_gcc 工程。 打开一个终端会提供以下输出:

                 *************************************************
                            PROVISIONING Application       
                 *************************************************



Device started in AP role
[NETAPP EVENT] IP Acquired: IP=10.123.45.1 , Gateway=10.123.45.1
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
==================================                                                                                           
 Provisioning Example Ver. 01.00.00.14
==================================

 CHIP 0x31100019
 MAC  31.3.7.0.1
 PHY  3.1.0.26
 NWP  4.13.0.2
 ROM  8738
 HOST 3.0.1.71
 MAC address: 34:3:de:10:fd:f7


 Starting Provisioning! mode=2 (0-AP, 1-SC, 2-AP+SC, 3-AP+SC+EXT)

然后、我在手机上打开了 SimpleLink Starter Pro 应用程序、键入了网络的凭据、没有任何反应。 我在控制台中不会获得进一步的输出、launchpad 只会使蓝色 LED 闪烁。 我还尝试将配置模式更改为1、认为 AP 角色降低了智能连接角色的速度、但完全没有变化。 有人可以在这里提供帮助吗? 我认为这是使用 TI 提供的所有代码和资源最可靠的设置。

编辑:我想补充一点、SimpleLink Starter Pro 应用程序看起来有点旧、并且可能使用的功能在 Android 的当前版本中不可用。 看起来曾经有一个/tool/SMARTCONFIG、其中包含您可以下载的示例代码、但看起来 TI 已将其变为"已消失"、因此我目前没有任何其他方法来测试此问题。

谢谢、

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    我可以确认该应用程序似乎也无法与我的手机(像素6)配合使用。 我建议使用较旧的手机、您应该没有问题。 我将尝试找到最佳解决方案、以帮助使用较新手机的人取得进步。 我将向您提供最新信息、

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这似乎是目前(IMO 较差)的解决方案、但至少应用的源代码仍然可用。 我想到目前为止、智能配置已经或多或少地被放弃了。 不过、我当然不介意事实证明是错误的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    我想问一下您尝试在应用中使用哪种 Android 版本。

    谢谢、

    Rogelio