大家好、
我使用 TI CCS 11、clang v1.3.0LTS、simplelink_cc32xx_sdk_5_30_00_08、XDCtools 3.62.1.16和基于 CC3220MODASF 的板。
应用程序使用 TIRTOS。
我想使用 mktime 将 struct tm 基值转换为 UTC epoch 计数器。
这在函数 converttm2Epoch 中完成、函数 testTime64使用参数 daylightSaving 的不同值三次调用该函数。
该函数只应转换-不应设置任何内容。
static void convertTm2Epoch( struct tm *ptm, int daylightSaving )
{
char *atime = "Ignored";
time_t epoch;
time_t tzone;
memset((void*)ptm, 0, sizeof( struct tm));
/* 2022/01/01 00:00:00 */
ptm->tm_sec = 0;
ptm->tm_min = 0;
ptm->tm_hour = 0;
ptm->tm_mday = 1;
ptm->tm_mon = 0;
ptm->tm_year = 122;
ptm->tm_isdst = daylightSaving; /* positive if daylight saving time is in effect, zero if it is not, and negative if the information is not available */
atime = asctime( ptm );
epoch = mktime( ptm ); /* TI: modifies tm.tm_isdst to -1 */
#if defined(__x86_64__)
tzone = timezone;
#else
#include <ti/net/utils/clock_sync.h>
tzone = (time_t)ClockSync_getTimeZone() * 60; /* function returns minutes */
#endif
epoch -= tzone;
/* convert 64 bit values to 32 bit values - needed because TI snprintf doesn't support 64 bit values */
/* inside the debugger the same values are shown - in */
LOG_INFO( "Time: daylight %d (after mktime %d), %s, epoch %ld, timezone %d, time_t %d bytes",
daylightSaving, ptm->tm_isdst, atime, (uint32_t)epoch, (int32_t)tzone, (uint32_t)sizeof(time_t) );
}
static void testTime64( void )
{
struct tm tm;
convertTm2Epoch( &tm, 1 );
convertTm2Epoch( &tm, 0 );
convertTm2Epoch( &tm, -1 );
}
我有两个测试系统:
* x86 -德国的基本 cygwin 系统、UTC/ GMT + 1小时+ 1小时夏令时
*带 TI 模块的定制板。
站点 www.epochconverter.com 显示结构 PM 中使用的值的 epoch 计数器1640995200。
UTC 和 Unix Epoch 计数器
Cygwin:
时间:夏令时1 (在 mktime 0之后)、Sun Jan 1 00:00:00 2022、epoch 1640991600、timezone -3600、time_t 8字节
时间:夏令时0 (在 mktime 0之后)、Sun Jan 1 00:00:00 2022、epoch 1640995200、时区-3600、time_t 8字节
时间:日光-1 (在 mktime 0之后)、Sun Jan 1 00:00:00 2022、epoch 1640995200、时区-3600、time_t 8字节
如 mktime 文档中所述、struct tm 的值会按预期发生变化(由调试器检查)。
epoch 计数器的返回值与夏令时参数的组合符合预期。
电路板:
时间:夏令时1 (mktime -1之后)、Sun Jan 1 00:00:00 2022、epoch 1641016800、时区0、time_t 8字节
时间:夏令时0 (在 mktime -1之后)、Sun Jan 1 00:00:00 2022、epoch 1641016800、时区0、time_t 8字节
时间:夏令时-1 (mktime -1之后)、Sun Jan 1 00:00:00 2022、epoch 1641016800、时区0、time_t 8字节
返回的值始终相同、额外的意外偏移为21600。
值1641016800得出 GMT:星期六、1。 2022年1月06:00:00。
函数 ClockSync_getTimeZone 返回零。
这是正确的、因为没有预先调用与时区相关的函数。
在测试中,我实现了对 ClockSync_setTimeZone( 0)的调用,该调用不会改变任何内容。
INFO:如果我调用 ClockSync_setTimeZone (21600 / 60),函数将返回与 cygwin 部件相同的 epoch 计数器。
如果我的程序正确且存在偏移、我必须注意21600的值、因为我的应用程序在 UTC 中交换日期和时间信息。
我的程序中是否有任何错误点?
21600的价值来自哪里?如何获得?
我可以确定该值不会改变吗?
其他信息:TI cc 与 define __TI_TIME_USS_64结合使用时,我获得的结果与使用 clang 时所示的结果相同。
在文件 C:\ti\ccs1100\ccs\tools\compiler\ti-cgt-arm_20.2.5.LTS \lib\src\mktime.c 中、我找到以下行:
#define __TI_eparch_TZONE 21600 /* CST (UTC 以西的秒数)*/
该值与产生的 epoch 计数器的意外偏移完全匹配。
2.忽略夏令时
由于无论给定的 TM.isdst 和 TM.isdst 始终将返回的 epoch 计数器值设置为-1 (通过 mktime)、因此我假设应用需要处理夏时制。
我是对的吗?
此致、
罗马