This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:Linux/WL1837MOD:[校准器]未找到 nl80211

Guru**** 2545490 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1131331/wl1835mod-linux-wl1837mod-calibrator-nl80211-not-found

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837MODWL1835

此帖子旨在作为分离锁定线程"Linux/WL1837MOD:[校准器] nl80211未找到"的附加解决方案。

拥有一个基于 Linux 的系统、该系统采用 AM335x "BeagleBone"架构和 WL1835。 需要通过测试机构认证 wifi、因此需要使用"calibrator"工具、因此请遵循 https://www.ti.com/lit/ug/swru561a/swru561a.pdf 中的说明。 需要使用不同的方法构建内核并生成一个 debian 包(build debb-pkg)、该包在解决应用 WiLink 补丁时成功。 仔细遵循了文档561a 中的所有说明后、能够在新系统上成功运行"calibrator"。

但是、我希望构建另一个内核 debian 包。 显然,所有配置选项都是良好的,构建并安装了它,并且开始出现错误消息"nl80211 not found"。 因此、我们返回并重新安装了已知可以正常工作的第一个内核软件包。 运行"calibrator"后继续获得"nl80211 not found"。

前面的主题非常有用,因为它提示我再次按照文档561a 中的说明进行操作。 通过重新访问4.1"配置 WiLink8目标:"来解决此问题

cd /usr/sbin/wlconf
configure-device.sh

我不清楚此配置步骤到底更改了哪些文件、我本来不会希望重新安装内核包来覆盖它、但很明显、它的确如此。 此步骤清除了两个具有类似配置/历史记录的独立系统。