This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:借助校准器工具、MCS7以72Mbps 的速率传输数据

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MODCOM8I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1122829/wl1837mod-with-calibrator-tool-mcs8-is-transmitting-at-72mbps

器件型号:WL1837MOD

在使用 MCS7数据速率的校准器工具测试 LitePoint 设置的 Tx 功率时、我在 LitepOint WLAN 测试仪中看到数据速率为72Mbps。 不是 MCS8的数据速率。

与脚本一起使用的命令如下所示

-sh-3.2#./wifi_test_start.sh 6 20 0 20000

设置通道6、数据速率:20 = MCL8/MCP4、40MHz、带宽:0 = 20Mhz

校准器::启动 TX 仿真(延迟= 500、速率= 20、大小= 500、模式= 0

                                    DATA_TYPE=0、BW=0、Gi=1、OPT1=0x0、opt2=0x2

                                 

 您能告诉我我我做了什么错吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    MCS8仅为 MIMO、这意味着您需要相应地调整天线配置-更多信息可在 第3.7节中找到。

    我建议使用以下命令示例:

    请告诉我、这是否适合您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试了以下脚本。。。 使用时、仅 MCS8以不同速率传输、MCS7和 MCC15工作正常。  

    校准器 wlan0 wl18xx_plt stop_tx
    校准器 wlan0 wl18xx_plt tune 通道6 0
    校准器 wlan0 wl18xx_plt SET_TX_POWER 20000 0 6 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    校准器 wlan0 wl18xx_plt start_TX 500 20 500 0 0 1 0 2 ea:2e:9c:D5:35:f2 00:24:9B:6A:8B:87 0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dino、

    您可以尝试此脚本吗?

    校准器 wlan0 wl18xx_plt stop_tx
    校准器 wlan0 wl18xx_plt tune 通道6 0
    校准器 wlan0 wl18xx_plt set_TX_power 20000 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    校准器 wlan0 wl18xx_plt start_TX 500 20 500 0 0 1 0 ea:2e:9c:D5:35:f2 00:24:9B:6A:8B:87 0

    让我知道这是怎么发生的-同时、我将尝试采购一个设置、以防我需要尝试和复制此问题。

    编辑:我还想问-使用最后一个脚本、您获得的数据速率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用我们的初始脚本、我们看到的数据速率为72Mbps、而使用您建议的脚本、我们也看到了相同的速率72Mbps

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rishab、

    您的 litepoint 的型号是什么?您是否正在 WL1837MODCOM8I EVM 上进行此测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 EVM 是  WL1837MODGIMOCR、型号为 iqxer-MW 7G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rishab、

    感谢您提供的信息、我将尝试找到一个类似的 Litepoint 模型进行测试。 您能否为我提供适用于 MCS15的脚本以及它所使用的数据速率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是脚本、

    校准器 wlan0 wl18xx_plt stop_tx
    校准器 wlan0 wl18xx_plt tune 通道6 0 1
    校准器 wlan0 wl18xx_plt set_TX_power 20000 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    校准器 wlan0 wl18xx_plt start_TX 500 27 500 0 0 1 0 00:11:22:33:44:55 01:02:03:04:05:06 0

    它的工作数据速率为144Mbps

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rishab、

    感谢您提供信息。 我将运行一些我自己的测试、以查看是否可以重现此问题。 请给我几天时间来提供一些结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rishab、

    我想检查您 是否下载了最新的 FW 和 INI 文件。 其次、您是否可以使用 RTTT 运行这些测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在两个差分产品中使用两个版本、如下所示

    [7.686025] wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.240
    [7.799218] wlcore:固件已启动(版本8.9.0.0.76)

    和  

    [66.658326]   wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.245
    [66.763403]   wlcore:固件已启动(版本8.9.0.0.86)

    两者的行为相同

    RTTT 我们需要使用 UART 进行连接、现在我们的板上没有它、使用校准器工具、您的侧也有任何问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    您能否为我下载最新的固件- https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/wl18xx_fw/log/

    我使用 RTTT 进行测试、该测试提供了直观的 GUI、但它基本上类似于校准器工具。 我只是想办理入住手续、以防我需要分享屏幕截图、我不希望您对您所看到的内容感到困惑。

    我目前正在等待获取用于 littepoint 的更新固件。 我必须检查另一个利点测试仪才能执行 MIMO 测试。 遗憾的是、要运行测试仪的 GUI 需要 Adobe Flash、因为 Adobe Flash 已停产一段时间、这就是我需要新固件来运行它的原因。 我应该在接下来的几天内做些什么、这样我就可以向您更新我的调查结果。

    我将注意到、在将其配置到 MCS 8时、我仅使用1 ANT 运行了一些测试、我看到了 MCS 7数据速率。 这最初是我认为您所面临的情况、但如果更高的 MCS 值有效、则情况不应如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    在本次测试中、我能够看到与您类似的结果。 我调整了一些设置、以查看导致此行为的原因。 可以帮个忙、运行下面的脚本、看看它是否适用于您的终端?

    校准器 wlan0 wl18xx_plt stop_tx
    校准器 wlan0 wl18xx_plt tune 通道6 0
    校准器 wlan0 wl18xx_plt set_TX_power 20000 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    校准器 wlan0 wl18xx_plt start_TX 500 20 500 0 0 0 0 ea:2e:9c:D5:35:f2 00:24:9B:6A:8B:87 0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、您好!

     是的、在上述脚本正常工作的情况下、我可以看到 MCS7和防护间隔很长。 比较不同的方法并尝试使数据速率生效的值、我发现这是保护间隔、当我将四分位间隔设置为0长时、它就会起作用

    校准器 wlan0 wl18xx_plt start_TX 500 20 500 0 0 1 0 ea:2e:9c:D5:35:f2 00:24:9B:6A:8B:87 0 -不工作、即我看到的 MCS7数据速率
    校准器 wlan0 wl18xx_plt start_TX 500 20 500 0 0 0 0 2 ea:2e:9c:D5:35:f2 00:24:9B:6A:8B:87 0 -正在工作、MCS8
    校准器 wlan0 wl18xx_plt start_TX 500 20 500 0 0 0 0 ea:2e:9c:D5:35:f2 00:24:9B:6A:8B:87 0 -正在工作、MCS8

    那么,当 GI 为0时,固件会发生什么情况? 我们如何解决此问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dino、

    这也是我在 RTTT 上看到的结果、因此我想确保您使用校准器工具获得相同的结果。 我已联系我们的软件专家、了解导致这种情况的原因。 请给我几天时间来接收他们的反馈、我将告诉您如何解决这个问题。