This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:CC3135和 WIFI 6兼容性

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1131315/cc3135-cc3135-and-wifi-6-compatability

器件型号:CC3135

大家好、

设法了解 CC3135是否支持 WiFi 6。 在扫描网络时、我们能够看到 WiFi 5的2.4GHz 和5GHz 频段、但如果我们只有5GHz 的 WiFi 6网络、则在执行 WiFi 扫描时不会显示网络。 路由器是 Cisco 9130AXI-B (关闭2.4GHz)。

如有任何澄清、请予以说明!

Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否  CC3135仅支持 Wi-Fi 4 (802.11abgn)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速更新。 TI 目前是否具有 Wi-Fi 6兼容芯片?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TI、我们始终关注下一代产品、但目前没有此类器件。