This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:用于 azure 器件双支持的示例项目

Guru**** 2552930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1131707/launchxl-cc3235sf-example-project-for-azure-device-twin-support

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
主题中讨论的其他器件:CC3235SF

您好!

我们使用 CC3235SF 进行安全的物联网集线器连接。 我们可以使用 Simplesample_http_CC3235_LAUNCHSF 项目建立基本连接并发送遥测消息。 作为下一步、我们希望实现器件双文档支持。 是否有人可以为相同的示例项目提供帮助?  

谢谢、

Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请 登录  Microsoft.Azure 论坛(因为这是他们的特定功能)、

    作为 Wi-Fi 供应商、我们主要关注与云的基本连接。