This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100BOOST:CC3100 HTTP 客户端代码在添加 HTTP 客户端库时遇到错误

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1058394/cc3100boost-cc3100-http-client-code-facing-errors-while-adding-http-client-libraries

器件型号:CC3100BOOST
主题中讨论的其他器件:CC3100UNIFLASH

先生,你好。

在实施 HTTP 客户端时 ,在 项目文件中添加必要的文件(如简单链接、http 客户端)后,我们将面临“未定义的参考 HTTPCli_con构、HTTPCli_setRequestStatus、HTTPCli_getResponseStauts”问题。 请帮助我解决此问题。

我遇到的错误是将 cc3100与 stm32h743集成、并且固件在 STM32 cube IDE 中编译时  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    如果应用程序在没有项目中提供的源代码或没有链接到项目的源的静态库构建的情况下尝试调用 API、则会发生未定义的引用。 您可以尝试将这些项目包括添加到 STM32 Cube IDE 工作区吗?

    类似的 E2E 帖子供参考

    谢谢、
    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jacob Yes 的回复,我已在项目属性中添加了路径。 但我仍然会得到误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    您能否提供您的项目包括哪些内容以及您在构建时看到的错误? 这将帮助我确定您是否缺少任何其他库。

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jacob,问题已经解决,现在修改了 STM32的示例代码后,我在 http 服务器中遇到了问题,所有这些都很好,但不能进入 httpserver 回调。 我提到的用于刷写 UCF 文件 Uniflash 工具的 https 服务器示例文档我已经完成了这些工作,但在 simplelink.net html 中,它显示了该示例,帮助我解决这一问题将是非常感激的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    我将在下周跟进。

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Jacob、

    谢谢,我正在尝试使用 uniflash 工具刷写 httpserver.ucf 文件,该文件成功,但当我打开 mysimplelink.net 时,它不显示"blink_led.html"页。 请帮助我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    您能否尝试键入"http://mysimplelink.net" 作为浏览器 URL 而不是"mysimplelink.net"? 您也可以尝试在浏览器中导航到 IP 地址。  

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,正如您刚才提到的,我们已经获得了 simplelink.net 页面,但只有我的查询是通过 Uniflash 软件刷写 HTTP 服务器文件后,我才会根据 http_server.pdf 在页面中获得 Blink_LED 菜单, 请帮我解决这个问题会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    我将用户指南附加到 CC3100的 HTTP 服务器示例。 我相信,除了.ucf 之外,您可能还必须刷写 html 文件。  您能否验证 blink_led.html 是否位于 html 目录中?

    您是否意味着您根本看不到 blink_led 页面? mysimplelink.net 页面上是否有可用的选项卡? 您能否发布您看到的内容的屏幕截图?

    e2e.ti.com/.../CC3100_5F00_http_5F00_server.pdf

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jacob 的努力。