This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:Uniflash 上的图像验证方法

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1131776/cc3135mod-image-verification-methodlogy-on-uniflash

器件型号:CC3135MOD
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

各位专家、您好!

我们的客户正在寻找验证 CC3135MOD 烧录映像在制造过程中是否正常的过程。

DOE "uniflash"具有验证烧录映像 或获取校验和进行验证的函数?

如果存在、您能告诉我如何从命令行界面运行它吗? 或者是否有通过刻录映像自动执行验证过程的情况?

他们正在查看以下材料、但其他材料不是这样的描述。

如果有任何其他合适的材料、您是否能够分享?

-用户指南 UniFlash CC3x20、CC3x3x SimpleLink Wi-FiRegistered和 Internet-on-a chip 解决方案 ImageCreator 和编程工具
- CC3135MOD 量产线指南

此致、

A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akihiko、您好!

    我会请客户参阅 《Uniflash 快速入门指南 》。 其中有一个部分可用于验证器件映像。

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、我无法私下给您写这封邮件、因为您未确认友谊请求。

    上面的快速入门指南与 CC31xx 器件无关。 该章介绍了通过 JTAG 进行验证(例如、对于 MCU)、但与通过 UART 加载程序为 CC31xx 器件进行编程没有关系。 通过 UART 加载程序将图像编程到 SPI 闪存中的工作方式不同(通过 UART 发送命令并在器件能够提取预编程图像时进行确认)。

    1月