This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:更改 UART 引脚后无法回显发送数据

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1059535/launchxl-cc3235sf-send-data-cannot-be-echoed-after-changing-uart-pins

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF

大家好、

SDK:simplelink_cc32xx_sdk_5_30_00_08

示例:uart2echo

客户将 UART 更改为 其他引脚、如下所示:

然后、他发现终端 仅显示 "回显字符:"、无法回显 UART 工具发送的数据。

(PS:客户已将 xds110 UART 引脚连接到新的 UART Tx 和 RX 引脚)

我可以重现这种现象。

可以帮您检查一下吗?

此致、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我将在本周跟进。

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有此更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我将接管 Jacob。 您所指的是哪个版本的"uart2echo"? FreeRTOS、NoRTOS、TI-RTOS 或 TI-RTOS 7?  

    您和您的客户如何从 XDS110上移动 UART? 您能具体吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh、

     同时参考了 TI-RTOS 和 TI-RTOS 7。

    [引用 userid="313399" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum 1059535/launchxl-cc3235sf-sf-sf-sending-data-cando-cecho-change-UART-pins/3928517#3928517"]以及您和您的客户如何从 XDS110上移动 UART? [/报价]

    我们移除了黄色跳线、并将红色部分连接到新的 UART 引脚。

    客户仍使用其他 USB 串行端口直接连接新的 UART Tx 和 RX 引脚。 它具有相同的现象。

    您能帮助测试它吗?

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我测试了它、发现了与您看到的问题相同的问题:在终端中键入不会发回字符。 我发现线路 P45上有一个用于直流/直流开关的电感器。 请勿在 EVM 上使用此线路。 我改为使用 P04进行 RX、演示工作正常。