This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:引脚12、GPIO 23无法保持上拉...

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1060381/cc3220moda-pin-12-gpio-23-cant-to-keep-pull-up

器件型号:CC3220MODA
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

你(们)好

Cc3220SMODA 的 JTAG 引脚定义为引脚12 GPIO23、但我们使用该引脚作为 GPIO 输入引脚。

正常情况下、电压电平为3.3V、工作正常、但在 LPDS 模式 下、电压会降至2.5V、从而导致电流泄漏。

那么、我想问一下如何将该 GPIO 停驻以保持 LPDS 模式下的上拉电阻?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、爱知、

    我认为使用 SysConfig 应该可以做到这一点。 如果导航到 example.syscfg、您将找到"TI Drivers"部分。 在该部分中、您可以添加另一个 GPIO、选择 Mode 作为"Input"、并将 Pull 设置为"Pull UP"。 您可以使用底部的 PinMux 来选择器件上可用的 GPIO。  

    此致、
    Jacob