This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235S:CCS 编译在 macOS 中崩溃、具有跟踪/BPT 陷阱:5.

Guru**** 2556220 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1060603/launchxl-cc3235s-ccs-compiling-crashes-in-macos-with-trace-bpt-trap-5

器件型号:LAUNCHXL-CC3235S
主题中讨论的其他器件:CC3235S

****为项目 portable_CC3235S_LAUNCHXL_tirtos_ccs 构建配置 MCU+Image ****

/应用程序/ti/ccs1100/Ccs/utils/bin/gmake -k -j 1所有-O
 
gmake[1]:'portable_CC3235S_LAUNCHXL_tirtos_ccs.out'是最新的。
构建次要目标:"portable_CC3235S_LAUNCHXL_tirtos_ccs.bin"
调用:arm objcopy
"/applications/ti/ccs1100/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.5.sps/bin/armobjcopy"-O 二进制文件--onsolice-section .const --only-section .cinit --onicit --onice-section .vecs" portable_CC3235S_LAUNCHXL_portable.tos"
Makefile:173:目标'portable_CC3235S_LAUNCHXL_tirtos_ccs.bin'的配方失败
Dyld:延迟符号绑定失败:找不到符号:__ZNST3__118shared_time_mutexC1Ev
 引用自:/Applications/ti/ccs1100/Ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.5.sps/bin/armobjcopy (为 Mac OS X 10.13构建)
 预期出现在:/usr/lib/libc ++.1.dylib 中
 
Dyld:找不到符号:__ZNST3__118shared_time_mutexC1Ev
 引用自:/Applications/ti/ccs1100/Ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.5.sps/bin/armobjcopy (为 Mac OS X 10.13构建)
 预期出现在:/usr/lib/libc ++.1.dylib 中
 
Makefile:152:目标'all'的配方失败
gmaked[1]:***[portable_CC3235S_LAUNCHXL_tirtos_ccs.bin]跟踪/BPT 陷阱:5.
gmake[1]:目标"辅助输出"不会由于错误而重新生成。
gmake:***[全部]错误2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保您拥有最新的 CCS 版本和 CC32XX SDK 版本。

    如果这些仍然不起作用、您的 Mac 版本似乎也很旧、请尝试更新 MacOS 版本。